This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:负载瞬态响应差

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180802/tps7a4101-poor-load-transient-response

器件型号:TPS7A4101

大家好、

 

我的客户发现 TPS7A4101的负载瞬态响应非常慢。

启动一段时间后、当负载从0A 阶跃到数十 mA 时、 稳定至目标输出电压(ΔV~100mV)需要几 ms 的时间。

输入电压足够稳定。

 

请在下面找到测量条件。

输入电压37V

VOUT35V

Cin4.7uF×3件

R1472.7kΩ

16kΩ μ A

CBYP10nF

COUT4.7 μ F×3件

 无源标识 符与数据表原理图相同。

遗憾的是,客户无法显示波形。

我的客户发现 CBYP 从10nF 变为1nF 大大改进了这种缓慢的瞬态响应。

 

您能否建议如何改善瞬态响应?

目标稳定时间(在<100mV 以内)小于1us。

 

此致、

Itoh