Other Parts Discussed in Thread: UCC28251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28251我对 UCC28251有疑问。
我们尝试不使用 SRA 和 SRB。
(不使用次级侧的 FET)
问题1.
如果我们不使用 次级侧的 FET、我们可以使用该 IC 吗?
问题2.
如果我们不使用 次级侧的 FET、数据表的公式是否会改变?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Nishizawa-San
您可以使 SRA 和 SRB 输出保持开路、UCC28251将正常工作。
然后、您可以忽略与同步整流器相关的任何设计问题-例如、第19页的第8.3.5和8.3.6节
您仍需要使用输出二极管检测到的最大占空比来计算 eq 23、24和25。 您可以按照第37页的计算结果、eq。 28及其后各段
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致
Colin
。