This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:上电- PWR_EN 和 nWakeup 切换时出现问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592038/tps65218-issue-with-powerup--pwr_en-and-nwakeup-toggles

器件型号:TPS65218

你(们)好

我将推出定制的 AM437X 板和 我的 TPS65218 PMIC  

PMIC 的输入符合所需要求- 5Vdc、按下按钮后 PMIC nWakeup 引脚输出切换为高电平、低电平、并且由于 PWR_EN 引脚切换或相反

器件保持 WAIT_PWR_EN 状态、并且在任何电源轨上都没有输出

在 VSYS 引脚和 AC_DET 引脚处向 PMIC 施加无纹波的5V 直流电压、 在 PB 按钮被按下至 低电平状态超过5秒后、PWR_EN 引脚在4毫秒内切换并下降

请尽快给出答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    感谢您发帖! 驱动 PWR_EN 信号的是什么? 所有 PMIC 输出电压是否都上升到正确的值? 请告诉我您的想法。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    看到 PMIC 行为后、我感到很惊讶

    最初,PMIC 的输入电压精确为5.0V DC,输出电源轨上无电压。 任何电源轨上都没有电压

    但我将 PMIC 输入电压降至4.75VDC、然后按下 PB 按钮开始

    以及所有电源轨输出电压

    什么是孔隙? 为什么 PMIC 的输入电压不是5.0Vdc?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

     您是否能够 为 DCDC1-4和 LDO1提供启动波形的范围? 我想缩小导致器件无法启动的原因。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这里是示波器截图

    如前所述、PMIC 的唤醒输出会持续切换至高到低逻辑类似地、PMIC 的电源使能输入也会切换

    但是、如果我将输入电压降低到4.80V 并使用按钮启动、则所有输出轨都达到所需的电平-即根据数据表正确输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请回复

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    很抱歉耽误你的时间。 根据您提供的屏幕截图、DCDC4似乎无法启动。 您在整个电路板上的 DCDC4输出端具有多少总电容? 此外、您还会使用200pF 电容器或肖特基二极管吗? 如果可以、可以尝试在 GND L4A 之间放置肖特基二极管或电容器吗? 您还可以共享您的布局吗? 我已向您发送了一份朋友申请、以便我们可以安全地私下查看您的设计文件。 要发送消息、请在屏幕右上角找到"消息"图标(请参阅下面的示例)。

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    但是、DCDC4如何在4.80Vdc 输入下启动? 它在4.80Vdc 下工作正常

    当我将4.80Vdc 输入电压用于 PMIC 时,所有电源轨都可以正常工作