This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:辐射噪声数据

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591898/lm25141-q1-radiation-noise-data

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

数据表中提到了 EMI 数据、如下所示。

我的客户还想知道0.15~1000MHz 的辐射 EMI 数据。

在这种测量条件下、您能告诉我负载电流值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我正在查找此部件的辐射 EMI 数据,如果有任何内容,我将更新您的数据。
    一般而言,我们主要对设备进行 EMI 测试。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传导发射是使用我们的标准 EVM 进行的、输出为5V @5A、输入电压为12.0V。  有关完整的测试报告、请参阅《用户指南》SNVU522。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry - San、

    感谢您的支持。

    我认识到 SNVU522上的数据是"传导"噪声。
    您是否可以通过抖动提供"干扰(重新)"噪声数据?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry - San、

    噪声数据是如何干扰的?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    我从未在 LM5141 EVM 上测量过辐射发射。

    Terry