This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251 Vpre-bias 和外部时钟

Guru**** 2395195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590749/ucc28251-vpre-bias-and-external-clock

主题中讨论的其他器件:UCC28251

我对 UCC28251有疑问。

问题1:  

这个问题是关于 dataseet p.32 公式(22)。

   Vram={Vin/(2 x n)-Vpre-bias}/(2 x Vpre-bias) x VSR (ramp)

请告诉我在以下条件下 Vpre-bias 的最佳电压。

  VIN= 180~210 Ω

  Vout=125

  Iout=1.6A  

问题2.

我们尝试使用外部时钟。

  -请告诉我 RT 引脚的寄存器和外部时钟之间的关系。

  -请告诉我适用于 RT 引脚的外设电路。

  -请告诉我应用外部时钟的时间。

  -请告诉我 IC 何时开始启用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    我已要求我们的应用工程师之一回答您的问题。 您很快就会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能告诉 我们它的当前状态吗?

    如果您需要任何其他 信息、请告知我们。

    谢谢、

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    系统所需的最高预偏置启动电压、通常为输出电压的90%、但这取决于客户。

    通过向 RT 引脚施加窄脉冲、UCC28251可与外部时钟同步。 因此、外部时钟必须至少比 RT 电阻器设置的自由运行振荡器频率高10%。 如果 SYNC 和初始频率之间的差异过大、则如果 SYNC 信号丢失、PSU 可能会损坏。 因此、无论振荡器是自由运行还是外部同步、始终都需要 RT 电阻器

    同步脉冲可以直接耦合到 RT 引脚或通过一个小电容器耦合、以确保 RT 上的脉冲宽度在所有条件下都小于时钟周期的50%。 当同步脉冲从低到高转换(上升沿)时、RT 引脚上的电压必须被驱动至超过1V。 在时钟信号的低电平时间内,RT 引脚上的电压应该低于0.2V。UCC28251将初级输出 OUTA 和 OUTB 的接通与同步信号的下降边沿对齐,如数据表中的图25所示。

    此外、通过 RT 电阻器进行编程时、最小开关频率可低至27kHz。 但是、当与外部频率同步时、如果外部源频率降至84kHz 以下、则内部振荡器频率在同步期间被钳位至84kHz、因此此时的最小开关频率可为42kHz。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Oliver 先生

    感谢您的回答。

    我对公式(29)有疑问。

    您说过 Vpre-bias 是输出电压的90%。

    Vpre-bias = 125 (Vout)×90%
    =112.5

    (29) VRAMP={Vin/(2×n)‐V_pre-bias}/(2×V_pre-bias)×VSR_(ramp)
    ={180 /(2×0.385)‐112.5}/(2×112.5)×3
    =(233.7-112.5)/ 675
    =121.2/675
    =0.1795

    计算公式是否正确?


    此致、


    西泽瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、VSR (RAMP)是 分子、根据您的参数计算结果应为~1.62V、请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Oliver 先生

    感谢您的回答。

    我想向您提出问题。


    问题1.

    关于外部时钟、IC 是否具有占空比限制?

    问题2.

    关于外部时钟、我们尝试使用硅振荡器、向 RT 引脚输入3.3V 电压。
    这种方法是否有问题?



    此致、


    西泽瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Oliver 先生

    感谢您的支持!

    我们的问题的答案如何?
    我很高兴你能尽快告诉我们你的答案。


    此致、


    西泽瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    请在下面查看我的回答、您的问题如下:

    问题1. 关于外部时钟、IC 是否具有占空比限制?

    IC 对外部 SYNC 信号的占空比没有限制、但在所有条件下、PWM 占空比不能超过50%。

    问题2. 关于外部时钟、我们尝试使用硅振荡器、向 RT 引脚输入3.3V 电压。 这种方法是否有问题?

    如果按照上述说明操作、则没有问题:当同步脉冲从低到高转换(上升沿)时、必须将 RT 引脚上的电压驱动至1V 以上。 在时钟信号处于低电平期间,RT 引脚上的电压应低于0.2V。外部频率源范围为84kHz 至1.89MHz,相当于42kHz 至0.945MHz 的开关频率。

    此致
    Oliver