请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28251我对 UCC28251有疑问。
问题1:
这个问题是关于 dataseet p.32 公式(22)。
Vram={Vin/(2 x n)-Vpre-bias}/(2 x Vpre-bias) x VSR (ramp)
请告诉我在以下条件下 Vpre-bias 的最佳电压。
VIN= 180~210 Ω
Vout=125
Iout=1.6A
问题2.
我们尝试使用外部时钟。
-请告诉我 RT 引脚的寄存器和外部时钟之间的关系。
-请告诉我适用于 RT 引脚的外设电路。
-请告诉我应用外部时钟的时间。
-请告诉我 IC 何时开始启用。
此致、