This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26003:直流睡眠模式阈值电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590707/lm26003-dc-sleep-mode-threshold-current

器件型号:LM26003

[ LM26003 ] 直流睡眠模式阈值电流

您好!

您能帮我弄清楚 LM26003如何进入客户电路板上的睡眠模式吗?
我的客户在以下条件下使用 LM26003。

--

  • VIN=24V
  • Vout=9.5V
  • L=15uH
  • FSW=400kHz

--

在 上述条件下、如果我根据 公式(6)计算睡眠模式阈值。


 Isleep 应约为130mA。


但是、我的客户发现此 Isleep 的板对板变化 大于他们预期的值。
一些电路板以90mA 的电流进入睡眠模式、而其他电路板则大约为160mA。

我认为 ILIMPK 可能会有一些变化。 它们的电感器也有+/-30%的变化。
除此之外、您是否有 任何贡献想法会导致 Isleep 变化?

此外、  有什么方法可以通过简单的方法来了解每个单板上的 Isleep?

提前感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人能评论的话、这是值得赞赏的...

    谢谢、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ILIM 和内部斜率补偿除了电感器变化外都有变化。

    变体是否是客户的问题?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ambreesh!
    我的客户只想确保 LM26003如何在其电路板上进入睡眠模式。