请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26003 [ LM26003 ] 直流睡眠模式阈值电流
您好!
您能帮我弄清楚 LM26003如何进入客户电路板上的睡眠模式吗?
我的客户在以下条件下使用 LM26003。
--
- VIN=24V
- Vout=9.5V
- L=15uH
- FSW=400kHz
--
Isleep 应约为130mA。
但是、我的客户发现此 Isleep 的板对板变化 大于他们预期的值。
一些电路板以90mA 的电流进入睡眠模式、而其他电路板则大约为160mA。
我认为 ILIMPK 可能会有一些变化。 它们的电感器也有+/-30%的变化。
除此之外、您是否有 任何贡献想法会导致 Isleep 变化?
此外、 有什么方法可以通过简单的方法来了解每个单板上的 Isleep?
提前感谢您的支持。
此致、
Ken