This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 理想二极管/ Oring

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, SM74611, TPS24751, TPS2490, TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568128/ideal-diode-oring

主题中讨论的其他器件:BQ24450TPS24751TPS2490TPS2491

大家好、我使用原注释使用 BQ24450构建了铅酸充电器。 然而、快速二极管的启动电流为3A 和开启电流时会变得非常热(计划在10A 时使用充电器)、因此我跳过了一些人、他们可以帮助将快速二极管替换为理想二极管 (ORing) 、在 电池侧提供反极性和短路保护。 请告诉我是否有人之前做过这件事、或者如何处理这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Petar:

    您可以研究2个选项:

    a)将二极管替换为智能二极管、例如 正向电压仅为30mV @ 10Amp 的 www.ti.com/.../sm74611.pdf

    b)如您所说,使用 ORing (ORing),如 www.ti.com/.../lm74610-q1.pdf ,但这将具有100uA 的最大反向泄漏电流

    第一个选项可能最适合您
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincenzo、

    您是否知道除了替换肖特基二极管之外、是否还有反向电压和欠压保护电路? 我也喜欢您的第一个解决方案、但它仅满足1或3个要求。 提前感谢!

    Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Petar:

    为了保持一致、您的应用类似于器件数据表第15页的图10图、对吧?

    很明显、变热的二极管是 DEXT、对吧? 好的、SM 部分可能是最佳选择。

    在顶部、您希望添加整个电路的反极性保护和 UVLO...

    您可以考虑使用电子保险丝 TPS24751 (该保险丝还可起到热插拔功能)并在 GND 路径(n-FET)或 VIN 路径(PFET)上添加分立式反极性保护...

    或者、您甚至可以在随附的应用手册中使用 OR-ing TPS2490

    希望这对您有所帮助

    e2e.ti.com/.../Reverse-polarity-and-overvoltage-protection.docx

    e2e.ti.com/.../Reverse-Polarity.pdf

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo、您好。确切地说、器件数据表第15页上的图10正是我所拥有的。 从我到目前为止所做的测试来看、肖特基和达林顿管都发热过大(在5-6A 时)、我跳过将其推至10A。 散热器接缝足以满足这种功率、但我认为设置效率太低、如怀疑的那样。 因此、我将首先更改二极管、我将使用 P CHAN MOSFET 替换达林顿管。

    要确认、我要尝试添加到充电器中的内容是:

    1.如果充电器端子短路、则不存在火花/过载问题

    2.充电器端子上没有电压,除非电池电压至少为8V (与项目#1-UVLO 一起使用)

    3.反极性

    对于10A、您会找到什么、  您在此处发布的具有反向保护附加组件的 TPS2490或 TPS24751? 对我来说越简单越好。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到...

    则选择 TPS2490 / TPS2491 ...

    请查看此器件的工具  

      

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Vincenzo、您好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    但请注意、对于10安培、线性充电器可能"无法管理"、这意味着由于线性驱动而导致的 Qext 热损耗可能真的是极好的...

    kr
    Vincenzo