This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24168:BQ24168似乎将 SDA 线路保持在低电平

Guru**** 2575265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565281/bq24168-bq24168-appears-to-be-holding-sda-line-low

器件型号:BQ24168

在我的设计中、I2C 总线有时会变得不可用、因为某些东西会将 SDA 线路保持在低电平。

我已将其缩小到 BQ24168。 如果我对该芯片执行下电上电、问题就会消失。 我没有将 CD 引脚连接到 MCU 进行控制、它直接接地。

是否有其他人看到过这种情况、并有什么想法导致这种情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyler、

    我们没有发现 bq24168的 I2C 功能有任何问题。  如果您将 SDA 线切断至 bq24168、以独立模式运行充电器、您是否仍然有问题?  在 SDA 变为低电平之前、I2C 写入 bq24168的顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff 等人:

    我们似乎遇到了同样的问题(bq24168将 SDA 保持在低电平)。 我们无法了解在 SDA 变为低电平之前发生了什么 I2C 写入序列(因为此问题导致软件尝试释放 SDA 线(通过 SCL 循环)、这会通过循环缓冲区对我们的全部日志文件内容进行写入)。

    bq24168将 SDA 保持在低电平的最可能原因是什么? 例如、是否有可能导致此行为的 I2C 写入序列?

    最好至少帮助重现此错误(例如、通过发送特定的 I2C 写入序列)、因为我们断开电池时、bq24168会释放 SDA; 但这对我们来说不是一个可接受的解决方案、我们希望探索其他方案。

    感谢您的帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我们不知道也没有设计这样的功能。  发生原始帖子时、我尝试重新创建、但无法重新创建。  发生这种情况时、VIN 是什么? SCL 和 SDA 的上拉电压是多少?  您的运行频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应!

    VIN=5V。
    SDA 和 SCL=3V 的上拉电压。
    频率= 90kHz。

    我注意到一些异常、这可能有助于此诊断:
    1 I 测得的 SCL=1.34us 上的上升时间和 SDA=1.6us 上的上升时间(超过了协议规范)。 上拉电阻为2.55千欧。 该总线上有3个从器件。 它是一个小电路板、我计算出了来自 I2C 缓冲器的迹线电容为~20pF、19pF 以及来自其中一个从器件的8pF。 我找不到 bq24168的电容规格。 你有这吗? 我还在尝试确定剩余从器件上的电容器。
    #2我在 SDA 上看到的是"blips"、有时在 ACK 之前、有时在 ACK 之后(取决于哪个从器件正在响应)。 但是、当 SCL 为高电平时、我没有看到 SDA 变化(并且我无法重新创建 SDA 挂起)。 看起来、这些剪切是从主器件释放 SDA 以促进 ACK、而从器件将 SDA 拉低以获得 ACK、要么延迟一点、要么很快释放 SDA。 这是常见还是"冒烟"?
    3为了简化电路板上的布线、布局中省略了 PGND 焊球3下方的焊盘(以及其中一个 BAT 焊球下方的焊盘)。 我没有看到任何 SDA 或 SCL 噪声过大的证据。 这可能造成什么不利影响(以及如何测试/验证这种影响)?

    再次感谢您的帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、引脚电容通常不超过10pF。

    关于2、根据我的数字设计人员、"ACK 阶段期间 SDA 线上的尖峰在 I2C 中很常见。   他对 ACK 期间主从驱动 SDA 的不同时间的假设是正确的。"

    关于3、PGND 焊盘缺失有多种原因、包括散热和 EMI。  我们将检查其中一个 PGND 引脚是否实际上是数字的 DGND。  如果是、则可能会导致问题。  缺少哪些 PGND 焊盘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是 WCSP (YFF)封装缺失焊盘的位置:

    PGND:D6、D7、E1

    电池:G4

    再次感谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    这些都不是数字 GND、因此我们不会看到 I2C 问题与这些悬空引脚之间的直接关系。  这是否仅在电流流动时发生?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我的数字设计人员刚才  有一个想法。 当 IC 接地不稳定时、充电时、接地反弹可能会产生错误的时钟脉冲、导致 IC 将 SDA 拉至低电平。 在发生这种情况之前、是否有办法在示波器上捕获任何 SCL 和 SDA? 写入后是否开始/停止充电?