This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1电压校准问题

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567747/bq34z100-g1-bq34z100-g1-voltage-calibration-problem

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ34Z100

您好!

我使用的是 BQ34Z1xx EVM、并通过 I2C .IAM 通过 EV2400将其连接到 bq Studio、 无法校准电压参数。 我正在使用~ 37V 铅酸电池组(3节串联电池)。Battery Studio 向我显示电池组电压为25.77 、但实际电压为36.8V

这是我所做的。

bq studio 1.3.54、ev2400版本0.18

-已设置 VOLTSEL 位、在 J2上的48V 上放置一根跳线、将数据存储器寄存器中的分压器值设置为39000mV、并进行校准

如果您对此主题提供任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagbir、
    应使用校准工具设置分压器参数。 当跳线被设定在48V 位置时、它将大约为55935mV。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何获得该数字的。
    根据数据表第8.2.2.1.3节第3步:设计和配置分压器。
    数据表中的说明首先要求将"分压器参数"设置为近似最大施加电压、然后执行电压校准、该校准应"校准"分压器参数。

    "将评估软件的数据闪存校准部分中的分压器设置为32000mV。
    使用评估软件校准应用的标称电压;例如、24000 mV。 校准后、
    分压器参数中将出现略微不同的值、该参数可用作的默认值
    项目"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过校准电压并将跳线设置为48V 来获得该数字。 8.2.2.1.3中的示例针对32V 的最大电压和32V 跳线位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是、如果我无法使用 bq studio 校准电压。 如果我使用 bq studioI 按下“校准电量监测计”按钮,填充并检查所施加的电压空间是否为36800V,则“校准电池电压超出范围”时出现错误。 如果我仍然继续进行校准(再次按下校准按钮),则会出现“客户机等待管道超过30秒”错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些 bqStudio 版本附带的.bqz 文件存在问题。 尝试使用这个.bqz 来查看它是否修复了校准问题。 请访问此目录。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    e2e.ti.com/.../6558.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将文件粘贴到所述的文件夹中、然后执行电压校准、但我仍然在 bq studio 左侧看到消息"Client s等 pipe"超过30秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据存储器配置。 我是否遗漏了任何东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查"Registers"屏幕上的几个标志。 QEN 标志需要为绿色、而 calen 标志需要为红色。 如果 QEN 标志为红色、则需要重新加载默认 srec 以将其强制为绿色。 如果 calen 标志为绿色、则按下 CAL_ENABLE 按钮进行设置。 然后、您可以将闪存更新确定电池电压设置为较低的值。 (可能为2V)、然后尝试使用校准屏幕校准器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,
    感谢您的帮助。.QEN 标志为红色(设置)。根据建议、我尝试上传'bq34z100_G1_V0_16_build_17.srec' FW 文件。 使用 BQ studio 的编程接口,过程中有3个步骤:浏览-->程序-->执行固件。 我能够进行编程
    (收到中间消息"写入指令闪存行512、共512行")、但我无法执行固件。 每次我在 bq studio 的左下屏幕上看到一条错误信息,说明“Failed to execute FW- No acknowledge from the device (无法执行固件-设备未确认)”。
    是否有解决此问题的方法或 IC 是否有问题的方法。
    谢谢、
    Jagbir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题出在 TI 网站上的 bqstudio 1.3.54及更高版本。 当我与1.3.52一起使用时、一切都按预期工作。 我之前在同一个系统上使用 EV2300、我不知道这是否会产生任何影响。 电池管理工作室软件接口非常不稳定,未经正确测试,已连接到互联网。 最终、它浪费了大量有用的工时。最终、我能够使用 bqstudio 1.3.52刷写固件。
    我向任何面临此问题的人建议使用新 PC,所有软件都安装在 Fresh 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有下载1.3.52的链接。

      上面的链接为1.3.52、但实际上下载了1.3.54。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道、我从一个朋友那里得到了一个较低版本。 TI BQ Studio 不是高度可靠的软件。 我通过遵循 EVM 数据表中描述的方法在电压校准方面遇到了问题。
    如果您通过 bq studio 工具遇到电压校准问题、请不要浪费时间。 您可以手动设置分压器值、该值与 EVM 数据表中所述的方法一样好。