Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170
主题中讨论的其他器件: LM5170
我认为 LM5170-Q1数据表 SNVSAQ6上存在错误- 2016年11月、我本周下载了该文件。
我正在查看6个阶段的设计、并查看第32-36页第7.4.1节
我正在尝试弄清楚每种方法的使用和使用方法。 整个部分需要重新编写、因为这会令人困惑。
我不知道会相信哪句话。 现在、我将使用一句话、即"OPT 引脚可将每个 LM5170-Q1两个相位之间的交错角度编程为180˚或240˚。"
˚表1、OPT 引脚上的高电平为180˚、OPT 引脚上的0为240
请看图38。 六相星形配置示例
您将以120度的间隔给每个通道馈送一个 SYNCIN。 每个通道都具有 OPT 高电平、 即 Ch1和 CH2相隔180˚。
在相位0˚Ch1为0˚Ch2为180˚
在相位120˚Ch1为120˚Ch2为300˚
在240˚时的240˚Ch1 OS 上、Ch2为420˚或60˚
我想我理解了。
表2显示 SINCOUT 是 Ch1和 Ch2相位延迟的1/2。 ˚˚、如果 OPT 高电平为90 μ s、并且 OPT 低电平则延迟为120 μ s
图39似乎证实了这一点。
现在、我们开始在图40中遇到问题。
˚都具有 OPT 高电平、这意味着180 μ A
相位0˚ Ch1为0˚Ch2为180˚ 、您在哪里可以得到 240˚SYNCOUT? 如果选择高电平、则应为90˚;如果选择低电平、则应为120˚。
菊花链应处于90˚相位、Ch1为90˚、Ch2为270˚
因此、这对于2个 LM5170-Q1是很好的、而不是3个
图41相位之间的延迟为120˚、因此 OPT 必须为低电平、但工程图中该电平为高电平。
图42和43似乎正常 但它们用于8个相位、我需要6个相位。 )