This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于反向阻断。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565295/tps25942a-about-reverse-blocking

器件型号:TPS25942A
主题中讨论的其他器件:TPS25944A

您好!
我的客户有疑问。

这是在数据表中编写的。
[当 V (IN)<(V (OUT)–10mV)时、TPS25942、TPS25944可监视 V (IN)和 V (OUT)以提供真正的反向输出阻断。]

但是、
检查操作后、
在 VOUT 升高之后、VIN 也在上升。
这是正确的行为吗?

客户正在使用图87中的电路。(数据表 P44)

此致、
渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Watanabe:

    感谢您的提问、欢迎收看 e2e。 我要将此主题移至相应的论坛。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    行为还取决于器件的输入电容。
    当器件处于导通状态且输入电压断开时、输出保持电容器将馈入输入节点处的电容器。 从 VOUT 到 VIN 的充电电流应导致器件上的压降超过10mV (即 VIN < VOUT - 10mV)。 然后、内部反向比较器运行并关闭器件。
    系统中的输入电容是多少、请增大该电容并进行检查。

    谢谢、此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有一个与此主题相关联的问题。
    在我的电路中、有一个5V 插孔输入通过 TPS25944A 为我的系统供电。 PGOOD 信号用于禁用辅助5V 输入。 我的以下序列有问题:
    1)应用5V 辅助电源
    2)施加5V 插孔
    => PGOOD 被置为有效
    3)拆下5V 插孔
    从这一点开始、电路在6.5ms 的周期中像这样振荡:
    1) 5V 降至4.4V 左右
    2) PGOOD 下降至低电平
    3)辅助电源接通
    4) 5V 返回到5V
    6)~4ms 后、PGOOD 变为高电平、周期继续
    备注:PGTH 通过137K 和475K 电阻器网络感应5V 插孔输入
    在输入端、我有一个 π 型滤波器、47µF Ω、铁氧体磁珠和100nF、但我不明白为什么增加 Cin 可以解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Bouchat、

    感谢您的支持!
    您能否在从5V 辅助电源转换为5V 插孔以及反之亦然期间共享以下点的测试波形
    5V 插孔电源电压、连接到5V 插孔的 TPS25944A 的输入引脚 VIN 电压和输出电压。
    如果您还共享原理图、那会很有帮助。

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我已附上示波器捕获和原理图。

    也许、解决方案可以将 PGOOD 阈值设置为低于欠压阈值? 在这种情况 下、TPS25944A 将在 PGOOD 置为无效之前停止、因此不再反向导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Bouchat、

    感谢您提供测试波形和原理图。
    从测试结果可以清楚地看出、器件 U13因输入电源故障而未关闭。 原因是"当器件处于导通状态且+5V 插孔断开连接时、+5V 的输出保持电容器将馈入输入节点+5V_IN 的电容器。 该+5V 至+5V_IN 的充电电流应导致器件上的反向压降超过10mV、即0.25A 峰值电流应从+5V 流向+5V_IN。 然后、内部反向比较器操作并关闭器件。"
    如果+5V_IN 上的输入电容不够、则可能不会产生>0.25A 的反向电流、并且器件保持在 ON 位置。
    请在 C80处检查较高的电容值、让我知道。
    如果上述说明不清楚、请返回。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 C80中添加了 μ 100µF、但它不能解决问题。
    我还尝试将 R92填充为220K (PGTH ~2.9V)、从而解决了问题。 另一个缺点是无法再使用 PGOOD 来验证 PSU 是否处于正确范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Bouchat、

    将 R92更改为220K 将导致输出端的电压偏差较大、因为只有当输出电压降至2.9V 以下时、才会发生从主电源到辅助电源的变化。 这是可以接受的吗?
    让我看看其他解决这一问题的方法。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Bouchat、

    您能否共享完整的原理图?
    如果是机密信息、请通过电子邮件发送。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean Bouchat、
    您能否分享电路的其余部分、以检查我们能做得最好的事情?
    在+5V 总线上接受多大的容差? 在下游中、+5V 降压至3.3V。

    此致、
    Rakesh