This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210不工作

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570804/tps40210-tps40210-is-not-working

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: Tina-TISwitcherPro

大家好、

我的设计参数如下所示。

输入电压= 12V

输出电压= 92V

输出电流= 0.1A

下面是我从 WEBENCH 设计器工具中获得的 TPS40210 WEBENCH 设计。

e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_92V.pdf

除了以下组件外、我的硬件设计与 WEBENCH 设计相同。

Cin = 10uF

Cbyp = 100nF

M1 = IPP530N15N3 G  

D1 = RR2L4STE25

COUT = 47uF

Coutx = 100nF

但它不起作用。

我的输出电压在15V 至23V 之间持续变化、而不是稳定的92V。

VOUT 通过5K 电阻器使用 NPN ran电 阻器进行开关。 但目前它已关闭。 因此、Vout 当前处于空载状态。

我尝试在 TINA-TI 中对设计进行仿真。 但我发现了运行点错误。

我不知道如何解决它。

下面是 TINA-TI 设计文件。

e2e.ti.com/.../TPS_5F00_40210.TSC

请帮助我解决以下问题。

TINA-TI 设计仿真中的错误是什么。

为什么我没有获得92个稳定电压?

此致、

Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jigar、

    您能否提供 Vout 和 GDRV 波形?
    您能否检查 TPS40210电源板是否已正确接地?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、钱

    感谢您的重播。

    我已经使用 WEBENCH 设计工具进行了设计。

    我得到 一些奇怪的响应。

    对于相同的参数、(Vin = 12V、Vout = 90V、Iout = 100mA)

    我从  WEBENCH 设计器工具中获得了两种不同的设计。

    PFA 在设计报告下。

    e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_90V_5F00_OLD.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_90V_5F00_NEW.pdf

    我已选择  TPS40210_90V_new 设计用于硬件制作、因为我对 TPS40210_90V_old 设计有疑问。

     
    与 WEBENCH 设计不同的组件如下所示。  
    它们的规格与 WEBENCH 组件匹配。
    MOSFET M1 = IPP530N15N3 G
    二极管 D1 = RR2L4STE25

     

    当我在 硬件 PCB 上进行实际检查时、输出电压 会从12V 波动至15V。
    振荡器工作正常、我已经检查过。

    然后、我更改了输出 参数(Vin = 12V、Vout = 92V、Iout = 100mA)以消除两种设计混淆。
    PFA 位于设计报告下方。

    当我在 硬件 PCB 上进行实际检查时、输出电压 会从12V 波动至23V。
    振荡器工作正常、我已经检查过。
    过流保护侧的问题是什么。  
    由于过流而导致 IC 关断、直到 SS 电容器放电。 然后再次重新启动。
    此循环持续重复。
    如果 I 短路电流感应电阻器(Rsense = 75mOHM)、那么我将输出电压设置为91.5V。
    但这不是正确的解决方案。 不是吗?
    PFA 低于示波器电流感应电阻器 PICS 处的 ISNS 引脚电压和电压。
    您能告诉我 TINA-TI 仿真设计出了什么问题吗?
    好的,帮我解决这个问题!!!

    此致、

    Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jigar、

    ISNS CAP (Ciflt)是否靠近布局中的 ISNS 引脚? 该电容器在哪里接地?
    能否检查 ISNS 引脚上是否存在大噪声?
    如果是这种情况、您能否尝试增大 Riflt 值以查看它是否有助于解决问题?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我的硬件 PCB 的 PFA 电压升压器原理图部分。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Voltage_5F00_Booster_5F00_Circuit.pdf

    我的硬件 PCB 的 PFA 放置图。

    我的硬件 PCB 的 PFA 布局图。

    我将增加 Rifit、并将告知您结果。

    此致、

    Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我已将 Riflt 从1K 增加到4.7K。  

    同样的问题也在出现、但输出电压波动增加到(12V 至52V)而不是(12V 至23V)。 (噪声级别比之前降低。)

    然后我尝试了10K 而不是4.7K。

    但结果与4.7K 相同。  

    电流感应电阻器(Rsense)的电压 PFA 图。

    ISNS 引脚上电压的 PFA 图。

    此致、

    Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    根据计算、TSS=41ms。

    充电电流为 Vout*Cout/TSS=0.105A。 如果负载电流为0.1A、则总电流应为0.2A。

    考虑到 OC 阈值、L、Cout 和其他组件值的变化、感应电阻值可能太大。

    您能否将感应电阻器值减小到一半(37.5m Ω)并重试?

    如果问题仍然存在、您能否将 ISNS 引脚短接至接地端并在软启动和替代状态期间测量感应电阻器上的电压?

    这样、我们就可以了解感应电阻器上的电压是否超出 OC 阈值。

    您可能需要添加另一个 RC 滤波器(如 设计中的 R91和 C97) 、并在测量期间测量电容器上的电压、因为感应电阻器上存在高电压噪声。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我已将电流感应电阻器减小到 37.5m Ω、但当我为电路通电时、电路中的电感器会产生烟雾。

    我立即关闭电源。 当我检查 MOSFET 时、发现它损坏(散热器已与 MOSFET 连接)。

    我已将 MOSFET、电感器替换为新的 MOSFET、但现在输出电压仅为12V。 恐怕 IC 已损坏。

    然后

    我已接另一个板并 打开 R91 (RC 滤波器中的串联电阻器)。

    我使用1K 电阻器将 ISNS 引脚下拉至接地。

    当前电流感应电阻器为75mOHM。

    当我给电路上电时、电感器会发出某种噪声(语音脉冲)(在上电期间、该声音只发出一次、然后消失)、输出电压稳定在93V、无波动。

    启动期间电流感应电阻器(75mOHM)的电压 PFA 图。

    上电后稳态电流感应电阻器(75mOHM)电压的 PFA PICS。

    此致、

    Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibar、您好!

    R92上的噪声非常高。

    您能否保持 R91断开、使用10k 电阻器将 ISNS 引脚拉至接地、并测量 ISNS 引脚是否存在高噪声? 只需检查从 SW 到 ISNS 引脚是否存在噪声耦合。 测量期间、请将探头接地端靠近 TPS40210 GND 引脚(引脚6)。

    此外、您能否尝试以下方法来查看它们是否有助于降低 R92上的噪声。

    • 增加 R90值、这是为了减缓 Q2的导通速度、从而降低 R92上的噪声。
    • 添加与 D10并联的 RC 缓冲器。
    • 在输出端添加更多陶瓷电容器(靠近 D10)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    您能否保持 R91断开、使用10k 电阻器将 ISNS 引脚拉至接地、并测量 ISNS 引脚是否存在高噪声? 只需检查从 SW 到 ISNS 引脚是否存在噪声耦合

    我已经这么做了、但 ISNS 引脚上没有噪声。

    我的 PCB 由于焊接脱焊过程而损坏。 因此、我必须制造新的 PCB。

    由于部件 采购、需要几天时间。 几天后、我会再给您回复。

    很抱歉耽误你的时间!!!

    此致、

    Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我在 PCB 上进行了具有相同输入和输出功率规格的 Switcher Pro 设计。

    PFA 转换开关专业设计。

    e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_92V_5F00_SwitcherPro.pdf

    最后、它运行良好、没有任何问题。

    我找不到 WEBENCH 设计出了什么问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jigar Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保保存 SwitcherPro 文档。 在线 SwitcherPro 正在停产。 2017年5月2日之前未下载的用户设计信息和创建的设计将丢失。