This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:仿真二极管

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569983/lm5116-emulation-diode

器件型号:LM5116

大家好!

仿真二极管如何工作? 如果我想提高轻负载时的效率,我可以将 Rdemb 设置为0欧姆:但在这种配置中 ,低侧 MOSFET 是否始终关闭?  电流是否仅在 体二极管中流动?

或者在输出电流增加 以减少耗散时对低侧 MOSFET 进行引导 ?

谢谢

此致

Simone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    是的、当 Rdemb = 0时、器件将始终处于 DEM (DEM = FET 关断、体二极管充当非同步降压的再循环二极管)...

    这对轻负载下的效率很有利、但随着负载的增加、切换到同步拓扑更好...

    有关如何计算 RDEMB 的详细信息、请参阅 电子表格 或使用 Webench  

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincenzo

    感谢您的合作。

    首先,我考虑了您的解释:当我设置 Rdemb=0时,低侧 MOSFET 充当轻负载二极管。 但是 、我看到低侧 MOSFET 的栅极在输出负载下约为1A。

    在轻负载条件下、低侧 FET 和二极管似乎工作、但并非在每个负载条件下。 借助于高负载输出、低侧 FET 被引导为完全同步模式。

    我在 PCB 中看到的是什么吗?

    提前感谢

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Simone、

    抱歉我的错误...
    我对另一个器件(甚至不是我们的实际器件)感到困惑...

    "当 Rdemb = 0时、器件将始终处于 DEM 状态(当流入电感器的电流变为负值时、DEM = FET 关断)"

    是正确的句子...
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Vincenzo、

    没问题!!

    我在 PCB 上看到的就是这样的情况:LM5116在异步模式下工作、直到电感器电流变为负(DCM)、然后 当降压转换器处于连续电流模式时、LM5116在同步模式下工作。

    通过这种方式、我在轻负载条件下具有优势(更低的输出纹波电压)、在高负载条件下具有良好的性能(高效率)。

    现在,我有疑问: 如果 Rdemb=0,我在 DCM 和 CCM 条件下都能获得良好的性能, 那么什么时候可以在完全同步的情况下使用 LM5116呢?

    我希望你能帮我、因为我找不到这个问题的答案。

    此致

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    让我们从后面开始... 设计 SM DC/DC 时的经验法则是将流入电感器的 pk2pk 电流纹波设定为最大负载的30-50%...
    当最大负载变低时、该规则开始失效、因为您需要巨大的电感器:在这些应用中、可以接受更高的纹波...
    在这些相同的应用中、轻负载效率功能非常有用、因此您可以同时拥有小尺寸和高效率、也可以在负载随时间变化的应用中...
    在输出电流几乎恒定且始终大于0.5电流纹波的应用中、使用同步控制器是有道理的...

    希望这对您有所帮助
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很明显。
    因此,当输出负载通常较高时,同步整流非常有用。 与我的应用类似、在应用中、输出负载长期处于低电平、并且仅在几次我需要最大输出电流(例如为电池充电)的情况下、使用异步整流更为正确。
    我认为 LM5116是一款非常出色的控制器、因为它能够同时应对这两种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全正确!