This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:在低输入电压下、bq24073/输入电流会降低

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590085/bq24073-bq24073-input-current-is-reduced-at-low-input-voltage

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: BQ24079T

您好!

现在、我使用 EVM 检查 VIN-DPM 功能、然后在 EN2=1和 EN1=0时发现意外行为。 我知道当 EN2=0时、VIN-DPM 被激活、如第8页所述。 实际上、我可以在 USB100和 USB500模式下看到 VIN-DPM 功能、但 当 Vin 降低时、EN2=1和 EN1=0时、输入电流也会降低。 如果没有 VIN-DPM、我无法理解为什么输入电流会像这样减小、那么您能解释一下吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常情况。

    对于该器件、当您设置 EN2=1和 EN1=0时。 当 VIN<4.5V 时、充电电流不会变为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    请详细解释这是正常情况的原因。请再次查看我在 EN2=1和 EN1=0时的评估结果。

    输入电流开始从4.7V 降低、尽管它不会突然下降到0。 我想知道为什么它无法将充电电流保持在4.35V (建议的最小输入电压)、尽管 VIN-DPM 不起作用。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 您设置 EN2=1和 EN1=0、将不具有 VINDPM 功能。 当 VIN<4.5V 时、充电电流不会变为0。

    如果您需要 VINDPM、则可以设置其他 EN1/EN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    现在、我将询问当 VINDPM 功能被禁用时、为什么充电电流被减少至大约 VIN=4.5V 的机制(原因)。 换言之、为什么 bq24073无法在 VIN=4.5V 时将充电电流保持在建议的 Vin 范围内。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我在 EVM 上的测试结果。 这是正常的。

    您的其他测试条件是什么? 您能否测试您的 VILIM 或尝试更换您的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我在 EVM 上的测试结果。 这是正常的。

    ROUT=9.0欧姆、EN1=低电平、EN2 =高电平、RILIM=5.23K
    输入电压 输入电流 输出电压 VILIM
    6.6. 283.8 2.484 0.974
    6.3. 284.7 2.493 0.974
    5.8 284.8 2.496 0.975
    5.4. 284.4 2.493 0.974
    5. 284.3 2.494. 0.974
    4.5. 284.3 2.494. 0.974
    4. 284.5 2.495 0.974
    3.5. 284.5 2.498 0.975

    您的其他测试条件是什么? 您能否测试您的 VILIM 或尝试更换您的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    感谢您发送测试结果。 但测试条件与我的案例不同。 它看起来负载是在 SYS 引脚上添加的、电池电压过低。 我再次评估了无负载和大约4.0V 电池、如下所示。 您可以通过引用我的结果来重试吗?

    此致、

    Satohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有我们的 EVM 吗? 您可以测试 EVM 以供参考。 我认为您的电路板和设计可能并不理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    我的所有结果都是使用 EVM 测得的、但我使用的是 bq24079T EVM。 我的客户在其测试板上的 bq24073也看到了同样的行为。 您能用我发送的相同条件重试吗?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我注意到您的2个测试结果不同、原因是什么?
    我认为您出现问题的原因是 VIN 和 VBAT 之间的压降,因为 VIN 和 VBAT 之间有 MOS,所以会出现压降。 请降低电池电压进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    这里是作为波形的附加测试结果。 我连续更改输入电压。 您可以看到、当输入电压降至约值时、输入电流开始下降 "VBAT+1V"、比 Vdo 高得多。

    您能否在个人资料中找到我的电子邮件地址并直接与我联系? 我需要向客户回复此行为的原因、因此我想离线讨论。

    [使用 bq24079T EVM 进行评估]


    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我:1. 这是关于 bq24073的另一个问题吗? 2.从您的波形看、VBAT 3V、VIN 下降至4V、IBAT 下降至0? 这是不合理的、请检查您的测试条件? 3、还请考虑 MOS 的压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    1. 我将 bq24079T 用于此主题中的所有结果、很抱歉让人困惑。
    2. 关于输入电压、我的波形中的 Vin 降至4.35V。 4V 超出建议的条件。
    3. 关于 MOS 的压降、 VDO (输入输出)为475mV (最大值)、 VDO (BAT-OUT)为100mV (最大值)。 我认为4.35V 输入足以支持3V 电池电压。 你不这么认为吗?

    请在您的工作台上重试并发送结果。 如果您没有 EVM、我将直接联系 BMS 团队的应用工程师。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否清除您的测试条件、我将在相同条件下进行测试。
    VIN 引脚上的电压是多少? 这很重要、测试 IC VIN 引脚附近的电压
    请清除您的主要问题,现在的主要问题是 VIN? V、那么停止充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    [测试条件]

    • 开始输入5V、然后以步长向下输入0.1V、因为我已经连接了波形。
    • 没有系统电流(SYS 保持开路)。
    • EN2 =高电平、EN1 =低电平

     

    [主要问题]

    • 不要将充电电流保持在 Vin = 4.35 ~ 4.7V 左右。 我的理解是、它应该保持不变、因为建议的最小输入电压为4.35V。
    • 此时、电池电压约为3.0V、因此我认为压降电压不是导致此行为的原因。

    此致、

    Satoshi