Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 尊敬的所有人:
我们已将 TPS54260用于降压转换器(48至12V)。 我们正面临一些问题
当输入为30V 直流 且输出电压为15VDC 时、如果我连接300mA 负载或如果我将负载增加至450mA、则输出电压降至11.2V、并且没有发热问题(器件连续打开六小时)
当输入为48VDC 并且我们可以在连接负载时获得15VDC (无负载)时、输出电压会降至10.8V、且这是发热问题(器件开启20分钟)
请告知、随附的原理图供参考。