主题中讨论的其他器件:BQ27421EVM-G1A、 BQ21040EVM-777、 BQSTUDIO、 EV2400
亲爱的、大家好
客户使用 BQ27421EVM-G1A 来获取数据。
在另一种配置中、
- BQ21040EVM-777
- EV2300
-电子负载
-客户使用的电池
此外、它们还使用 bqStudio。
有一条消息指出、在执行数据采集时、日志数据中可能会出现错误。
我没有拥有 BQ27421EVM、因此我在 BQ27426EVM-738上运行它。
因此、在传入数据期间偶尔会发生以下错误。
TimetestLogCaptionError CodeTestError String
2017-01-17 18:29:12 testRemCaptest 772测试无器件确认。
2017-01-17 18:29:20测试内部温度测试772测试未通过器件确认。
2017-01-17 18:29:26 testTrue StateOfChgtest772testNo 从器件确认。
2017年1月17日18:29:46 RemtestCaptest 772测试无器件确认。
2017-01-17 18:29:54 testInt Temptest 772 test no acknowledge from device。
2017-01-17 18:31:01 testCtrlStatuststist772testNo acknowledge from device。
2017-01-17 18:31:01温度测试772testNo acknowledge from device。
这在充电和放电期间都发生。
发生这种情况时、我们似乎无法从 PC 临时访问 EVM。
我想知道原因和要采取的措施。
谢谢、Masami M.