This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:关于 BQ27426EVM

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421EVM-G1A, BQ21040EVM-777, BQSTUDIO, BQ27426EVM-738, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568240/bq27426evm-738-about-bq27426evm

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQ27421EVM-G1ABQ21040EVM-777BQSTUDIOEV2400


亲爱的、大家好

客户使用 BQ27421EVM-G1A 来获取数据。
在另一种配置中、
- BQ21040EVM-777
- EV2300
-电子负载
-客户使用的电池
此外、它们还使用 bqStudio。
有一条消息指出、在执行数据采集时、日志数据中可能会出现错误。
我没有拥有 BQ27421EVM、因此我在 BQ27426EVM-738上运行它。
因此、在传入数据期间偶尔会发生以下错误。

TimetestLogCaptionError CodeTestError String
2017-01-17 18:29:12 testRemCaptest 772测试无器件确认。
2017-01-17 18:29:20测试内部温度测试772测试未通过器件确认。
2017-01-17 18:29:26 testTrue StateOfChgtest772testNo 从器件确认。
2017年1月17日18:29:46 RemtestCaptest 772测试无器件确认。
2017-01-17 18:29:54 testInt Temptest 772 test no acknowledge from device。
2017-01-17 18:31:01 testCtrlStatuststist772testNo acknowledge from device。
2017-01-17 18:31:01温度测试772testNo acknowledge from device。

这在充电和放电期间都发生。
发生这种情况时、我们似乎无法从 PC 临时访问 EVM。
我想知道原因和要采取的措施。

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    某些情况会导致 EV2300在 I2C 上无法获得 ACK。 请验证 SCL 和 SDA (以及边沿)上的电压电平是否在技术规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dominik-San、

    感谢您的支持。
    我看到了 SCL 和 SDA 的波形并调整了电压电平。
    因此、误差数量减少、但仍存在以下误差。

    TimetestLogCaptionError CodeTestError String
    2017-01-19 10:59:02testDOD0test772testNo acknowledge from device。
    2017-01-19 10:59:43testDOD0test772testNo 从器件确认。
    2017-01-19 11:00:22testDOD0test772testNo 从器件确认。
    2017-01-19 11:01:02testDOD0test772testNo 从器件确认。
    2017-01-19 11:01:43testDOD0test772testNo 从器件确认。
    2017-01-19 11:02:22testDOD0test772testNo 从器件确认。

    可以考虑哪些因素?


    谢谢、Masami M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami-San、

    您是否可以访问 EV2400或 TI Gauge GDK?
    您的 EV2300的固件版本是什么?

    请检查监测计在测试期间是否始终通电。

    此致、
    Dominik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dominik-San、

    我没有 EV2400和 TI 监测计 GDK。
    EV2300的 FW 版本为3.1c。

    电池连接到监测计、并始终施加电压。
    稳压电源向 I2C 上拉电阻器提供电压。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨米-圣、

    请使用 EV2400尝试此操作。 某些情况会导致 EV2300的 I2C 事务失败。 如果无法访问您的设置、我无法远程首次演示。

    此致、

    Dominik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dominik-San、

    我获得了 EV2400并确认了操作。
    因此、我确认未发生错误。

    非常感谢。

    谢谢、Masami M.