This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:bq24133

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591937/bq24133-bq24133

器件型号:BQ24133

大家好!

美好的一天! 我是 TI 的新成员,我实施了 bq24133电池充电器及其工作,但我有一些问题需要帮助和回答:

第一个问题当我更改 ISET 电压时,快速电流速率没有变化。

第二,当我触摸 ISET 引脚芯片时,进入睡眠模式,当我提起它的工作时。

第三,当我在 VBAT 达到 RECH_THRESHOLD 以上时启用充电终止时,充电器终止充电,几秒钟后再返回充电。

2节电池充电电流的最终稳压电压电平未达到8.4,降至200mA,但电压仍为8,34伏。

期待您的帮助和支持  

Salwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salwan、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!  

    问题的更多信息、

    第一个问题当我更改 ISET 电压时,快速电流速率没有变化。

    请您澄清有关更多详细信息的问题吗? 您是否将此情况应用于 EVM 或您自己的设计? 如何更改 viset? 我已经使用 bq24133EVM 板进行了测试、充电电流可以通过更改 Viset 来改变。

    2.second 当我触摸 ISET 引脚芯片时进入睡眠模式,当我提起它的工作时。

    睡眠比较器将比较 AVCC 和 SRN 电压、以确定进入/退出睡眠模式。 如果您更改 ISET 引脚但适配器存在、则它不会进入睡眠模式、因为 AVCC-SRN 不会下降到90mV 以下。 您能验证这种情况吗?

    3.当 VBAT 达到 RECH_THRESHOLD 以上时,当我启用充电终止时,充电器终止充电,几秒钟后再返回充电。

    如果 VBAT 低于 V_RECH、它将返回充电状态。 请检查 VBAT 在几秒钟后恢复充电时是否低于 V_RECH。

    4.2节电池充电电流的最终稳压电压电平未达到8.4,降至200mA,但电压仍为8,34伏。

    我已经使用 bq24133 EVM 板(默认设置)进行了测试、它可以将2节电池的充电电压调节为8.4V。 您能否提供此情况的模式详细信息?

     

    此致、

    Ann Lien