This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:从 DCM 到 CCM 的 LM5117抖动问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566569/lm5117-lm5117-jitter-issue-from-the-dcm-to-ccm

器件型号:LM5117

尊敬的员工

我对 WEBENCH 的 LM5117应用设计有疑问。  

运行 条件:

输入24V (20V~30V)

输出2V 12A  

该介质记录了 DCM 对 CCM 波形的变化、黄色线表示开关频率、紫色表示 IL。

我们发现、当 高达2A~10A 或<1.6A 时、LM5117在 Iout=1.6A~1.9A 范围内不稳定 。LM5117开关节点稳定。  

视频  

e2e.ti.com/.../SW_2D00_Yellow-_2600_-IL_2D00_Purple.mp4

DCM 波  

CCM 波形

从 DCM 转换为 CCM 波形  

此外、FET 的驱动信号具有振铃、我们想知道振铃的良好状态。

HO DRI 和电流@ Iout=10A

LO DRI 和电流@Iout=10A

请帮助提供建议

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图和布局? 根据提供的波形、看起来可能会发生一些击穿、这可能与布局相关。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图 和布局非常感谢!

    e2e.ti.com/.../5342.schematic.pdfe2e.ti.com/.../1122.layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现电流变化时输出纹波上的抖动问题  

    e2e.ti.com/.../output-ripple-2.mp4

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果恰好在 DCM/CCM 边界附近存在抖动、则输出纹波将存在差异、如上所示。 此抖动可能由噪声引起。 请为电流感应信号添加滤波器。 (R42=50Ohm、R48=50Ohm、C73=100pF 应有所帮助)。

    我很难将其用于布局、但 R48应通过布线直接连接到电流感应电阻器。 这将有助于减少可能导致抖动的任何噪声。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    R42=50Ohm、R48=50Ohm、C73=100pF 没有帮助

    您能否 提供一个 对比度测试演示以查找问题。  

    非常感谢

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查原理图中的值是否与 WEBENCH 设计一致。 电流感应电阻器的电流大约比应有的电阻器低10倍、原理图显示750uOhm、计算值为7m Ω。

    此外、 快速入门 计算器是检查组件值是否正确计算的良好参考。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉、,30m Ω/10m Ω=7.5m Ω。
    使用 WEBENCH 设计检查原理图中的所有值。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您能否提供一个用于对比度测试的演示板来查找问题?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过此链接订购评估模块

    -Garrett