尊敬的员工
我对 WEBENCH 的 LM5117应用设计有疑问。
运行 条件:
输入24V (20V~30V)
输出2V 12A
该介质记录了 DCM 对 CCM 波形的变化、黄色线表示开关频率、紫色表示 IL。
我们发现、当 高达2A~10A 或<1.6A 时、LM5117在 Iout=1.6A~1.9A 范围内不稳定 。LM5117开关节点稳定。
视频
e2e.ti.com/.../SW_2D00_Yellow-_2600_-IL_2D00_Purple.mp4
DCM 波
CCM 波形
从 DCM 转换为 CCM 波形
此外、FET 的驱动信号具有振铃、我们想知道振铃的良好状态。
HO DRI 和电流@ Iout=10A
LO DRI 和电流@Iout=10A
请帮助提供建议
非常感谢