Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP10202、 PMP5711、 PMP9127
这是 UCC2897A 的参考设计。 原理图如下。 它使用 VB10150C-M3在变压器的次级侧进行直流。
如图所示、我不知道封装中的较低二极管在做什么? 它是否执行任何操作.. 在我看来、它总是不会导通?
任何见解都将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢 Bernd、他真的很有帮助。 是的,在行动上,这是有道理的。 奇怪的是,我今天下午才发现你的演讲,一切都是有道理的。 有时、您只需要一些帮助即可开始工作。
我有一些问题... 这几乎是我想要的 输出电压应为33V、@ 3A。 输入范围非常相似。 40-55V 直流 我非常希望尽可能提高效率、因为输入功率非常受限、每瓦特数都很重要。 需要采取哪些措施将整流器更改为活动状态。 以及如何确定输出电压是多少。