This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:次级侧整流- D2在此电路中的作用是什么..

Guru**** 2482675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587597/ucc2897a-secondary-side-rectification---what-is-d2-doing-in-this-circuit

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP10202PMP5711PMP9127

这是 UCC2897A 的参考设计。    原理图如下。   它使用 VB10150C-M3在变压器的次级侧进行直流。

如图所示、我不知道封装中的较低二极管在做什么?  它是否执行任何操作.. 在我看来、它总是不会导通?

任何见解都将不胜感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    遗憾的是、该图像没有显示出来、VB10150C-M3是双二极管、原始设计人员可能只使用了一半的器件。 如果两个器件位于同一器件中、则更常见的做法是并联连接这两个器件。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../tidrgw2.pdf 抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:


    二极管是并联的、应以等效方式共享电流、因为它们的 Vf 应非常接近、并且它们将在相同的温度下运行。


    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    二极管阳极不是并联的、因此一个二极管连接到变压器的任一侧。 这不会使 snese 成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    好的,我现在看到了:)这可能是一个原理图错误,我将联系设计人员。

    感谢您的观看。

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在应用手册中查看了该板的照片。  D2恰好位于变压器的右侧。 根据原理图放置它的方式


     制造

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 我刚刚发布、这不是反激式、而是正向拓扑、这些二极管就是它们所需要的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总而言之、正如本文所指的 PMP10202;这是有源钳位正向;因此上部二极管是正向整流器、而下部二极管是续流整流器接地;与降压功率级非常相似。 请勿将其排除-如果切断电感器电流、上部整流器将不喜欢电感器电压。 请参阅我的 PMP5711、在"用户指南"中、您可以下载介绍电路的"有源钳位技术演示文稿"、祝您愉快、致以最诚挚的问候、Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bernd、他真的很有帮助。   是的,在行动上,这是有道理的。  奇怪的是,我今天下午才发现你的演讲,一切都是有道理的。   有时、您只需要一些帮助即可开始工作。

    我有一些问题...  这几乎是我想要的 输出电压应为33V、@ 3A。   输入范围非常相似。 40-55V 直流   我非常希望尽可能提高效率、因为输入功率非常受限、每瓦特数都很重要。   需要采取哪些措施将整流器更改为活动状态。 以及如何确定输出电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、性能意味着成本、这里是驱动同步整流器的一些额外器件成本。 因此、如果您需要最大 效率请查看 Brian 的 PMP9127、它为您的负载范围和输入范围提供了大于94%的效率。 在输入电压为40V 时、它适用于33V 的输出电压。 输出电压由输出电压偏差器调节。 尺寸只是四分之一砖型、希望这对您有所帮助、最好的问候、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这真的很有帮助。 在这种情况下、额外的复杂性值得付出代价。 只需澄清一下、R28和 R32是要修改的电阻分压器。

    您能不能建议一个关于如何设计这种电源的好参考指南。 我有许多变化需要发展。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计中的变压器是某种看起来不再令人兴奋的东西。 您认为 HTAT 类似 POE120PL-24的器件是否合适?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您是否联系 Pulse Engineering 询问有关 PA4017NL 的信息? 通常、这些变压器是定制设计、Pulse 应该能够重新创建它们。 如果不是脉冲、则应能够推荐其具有的最接近的等效器件。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我确实是 TN。  我宁愿不使用任何自定义、因为从采购角度来看、这通常会成为一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:


    我知道。 我会请 Bernd 评论另一部分的合适性、他是原始设计人员、但通常变压器设计是特定于设计的。 定制元件可能仅限于使用的匝数比、bobbin 和 CORE 很可能是现成的标准部件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道此芯片是否有计算器/电子表格? (我知道它没有启用 WebBench )。 我在执行计算时遇到了一些困难、然后我可以自行验证。

    该芯片是否采用任何 SPICE 模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我从原始设计人员那里得到了有关变压器和输出电感器设计的以下信息。

    -绕组比2:3以实现良好的耦合、结果为
    -占空比为38%
    -磁化电感200uH 会产生450mApk 的磁化电流、因此大约为10%、好的
    -绕组与辅助绕组2:1的比值、辅助电流<50mA
    -输出电感器100uH、电感器纹波介于20%和30%之间、好的

    POE120PL-24的初级电感为50uH、设计人员建议200uH、因此 POE120PL-24不适合替代。

    产品网页 www.ti.com/.../toolssoftware 上提供了 PSPICE 模型

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感在哪里指定?  我在数据表中找不到这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    针对 POE120器件的 Coilcraft 网页上的表中指定了50uH。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我是指200uH,这是设计人员所说的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    产品网页 www.ti.com/.../slua535.pdf 上提供了设计指南 、其中介绍了电源变压器的设计过程。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。。。 这真的很有帮助!