This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流通用电源

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564768/ac-to-dc-universal-power-supply

您好!

我想构建通用电源、它应该支持以下规格、

-应支持24VAC 和90VAC 至240VAC。

-适用于北美和欧洲电源标准。

我们有两种不同的电源1) 24VAC 和 2) 90VAC 至240VAC,50/60Hz。

希望构建支持 两个以上电压的单电源。  

构建此电源时、需要一些建议。

谢谢  

Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunus、

    您能否提供有关您的规格的更多详细信息? 我假设必须隔离输出?

    输出电压和功率级别是多少?

    24V 交流输入的容差是多少、即最小值是多少?


    当然、如果进行单个设计以覆盖整个输入电压范围、则与2个单独的设计相比、性能将受到影响。


    我搜索了可用的 TI 参考设计和参考设计(您可以在此处按电源参数进行搜索: www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp)、找到隔离式输出、交流输入电压范围为24-240V、找到了1种现有解决方案:
    www.ti.com/.../PMP10098

    该器件可在19V 至265V 输入电压范围内工作、在0.5W 功率下输出电压为12V、因此功耗极低。

    如果您需要更高的输出功率、单个宽范围设计将具有挑战性。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    感谢您的回复。

    很抱歉我的回答延迟。

    以下是要求:

    -输入电源:最小24 VAC 至240 VAC。

    -24 VAC 时的容差:最小值= 16 VAC,最大值= 265 VAC

    -输出电压:24 VAC,+15 VDC 或+17 VDC。

    -额定功率:20 VA 至22 VA  

    用于外部传感器和传动器驱动的24 VAC 输出电源、它应提供最小0.5A 和最大峰值0.8A 的负载电流。

    +15VDC 或+17VDC 用于数字电路。

    请建议一些解决方案。

    谢谢  

    Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunus

    当您说主输出为24V 交流电时、这是@ 50/60Hz 吗? 为什么需要交流输出?

    这将需要50/60Hz 电源隔离变压器、该变压器体积大、重量大、效率极低。


    您能澄清一下您的系统方框图吗?


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    24Vac 是执行器电源的公用电源、应为50Hz。

    请参阅下面的方框图-  

    此致、

    Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yunus

    这是一项比看起来更具挑战性的任务。

    是否需要隔离24V 交流输出? 24V 交流电通常通过简单的50Hz 电源隔离变压器实现、具有适当的降压比(对于110V 或240V 输入)。 但它们体积庞大且有损耗。 此外、如果它需要在24V 交流输入、110V 或230V 交流输入下运行、则需要2个不同的降压比、或者在24V 交流输入下根本不需要降压。 使用同一个变压器是不可能实现的。


    从可变直流输入获取稳压/受控24V 交流输出的唯一方法是使用逆变器生成交流输出、但它需要在非常宽的范围内运行、并且会增加很多复杂性和成本。


    遗憾的是、我找不到任何可生成24V 交流输出的 TI 参考设计或参考设计。


    谢谢、
    Bernard