This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:PWM 调光范围

Guru**** 2396575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569347/lp8860-q1-pwm-dimming-range

器件型号:LP8860-Q1

你好

根据数据表、可实现的调光范围大于13000:1。

该范围是否仅通过使用 PWM 调光来提供?还是这是组合调光(包括电流调光)?

谢谢

Valeri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valeri、

    让我将其移至 LED 驱动器论坛、那里的专家应该能够回答您的问题。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valeri、

    仅使用 PWM 调光、无需电流或混合调光时、可实现13000:1调光比。 通常、调光比的限制因素是 LED 驱动器上升时间和 LED PWM 周期。 因此、我们可以估计调光比为 TP_LEDPWM/TR_LEDRISE。 例如,在100Hz PWM (10ms)和400ns 上升时间(LP8860最短导通时间 PWM 输入的典型值)下,调光比将为10ms/400ns >13000:1。

    希望这对您有所帮助。

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的帮助-这回答了我的问题。
    我无法在 EVM 上测试 PWM 引脚输入方法的问题。 我可以通过 I2C 寄存器使用 PWM。 我执行了 EVM 用户指南中所述的操作、但 PWM 引脚控制不起作用- LED 保持熄灭状态。
    您是否知道导致此问题的原因?
    谢谢
    Valeri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下 e2e 主题: