This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:有关 BQ4050 PCB 设计和启动过程的问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569266/bq4050-question-regarding-bq4050-pcb-design-and-boot-process

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我目前正在尝试将 BQ4050整合到我的3S 锂聚合物电池管理单元的 PCB 设计中、但我似乎已经进入死区状态  

我遵循了下面数据表中的原理图。

我更改了原始原理图中的一些内容、并附上了我的原理图。

  • 已从原理图中拆下化学保险丝。
  • 所有组件都有一个公共接地、而不是在分流电阻器是电池之前的最后一个组件时分离接地。 根据我的理解、单独接地并不重要、只是为了降低噪声。 (但我可能错了。)

连接蓄电池后、我检查了 Bat (引脚32)接收12.7V 电压的相应电源引脚、VCC (引脚26)在二极管 VSS (引脚9)的正向压降 接地后接收12.4V 电压。

但是、按下将电池12v 连接到电池组+的 WAKE 按钮后、不会发生任何情况。 我希望 LED 亮起或 PACK+变为12伏。

显示屏(引脚17)为~5V、将其下拉至接地不会执行任何操作、也不会尝试将 SYS_Present (引脚16)置于5V 并将其拉至 GND。

  1. 我想知道是否有引导 BQ4050 IC 的序列?  
    1. 我是否必须先按下 WAKE 按钮来唤醒 IC?

    1. 或者、我是否必须确保 sys_present 为_? 电压、然后再将其拉低至 GND?
  2. 此外、如果有任何指示表明 IC 是否正常工作、
    1. 是否假设 LED 打开?

    1. 是否假设 pack +端为12v?
  3. 最后、我想知道原理图中的各种理由是否重要?

我仍在尝试获取评估模块和 EV2400、但它们目前缺货。

很抱歉、有很多问题、我们非常感谢您的帮助。

此致、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    如果您没有 ev2400 -则无法为 bq4050启动正常的充电/放电功能。
    阅读 RM 第151 12.2.2页"Mfg Status Init"
    默认情况下为0x0000 -> Gauge _EN=0 (禁用)等
    关于 LED - LED_EN=0 (禁用)
    您需要 ev2400重新编程默认设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    不知怎么说、我错误地假设 IC 会在电量监测计打开时发生闪存。  

    我将尝试亲自动手使用 EV2400和评估模块、然后再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陪审团认为、在监测计完全正常工作之前、必须启用各种功能。 虽然 Gauge _EN 不会阻止监测计打开 FET、但 FET_EN 会。 必须将 SYSPRES 拉低、并且必须将 FET_EN 激活才能使 FET 导通。 您可以使用示波器检查热敏电阻引脚以查看它们是否发生脉冲。 这将指示器件处于唤醒状态且固件正在运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我迟到了、我刚拿到 EV2400。

    原理图没有任何问题。

    你们一直都是对的。 我只需要使用 EV2400将其重新编程为默认设置。

    感谢你的帮助。

    此致、

    路易