请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
我目前正在尝试将 BQ4050整合到我的3S 锂聚合物电池管理单元的 PCB 设计中、但我似乎已经进入死区状态
我遵循了下面数据表中的原理图。
- BQ4050 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq4050.pdf
- BQ4050-eval http://www.ti.com/lit/ug/sluubf9/sluubf9.pdf
我更改了原始原理图中的一些内容、并附上了我的原理图。
- 已从原理图中拆下化学保险丝。
- 所有组件都有一个公共接地、而不是在分流电阻器是电池之前的最后一个组件时分离接地。 根据我的理解、单独接地并不重要、只是为了降低噪声。 (但我可能错了。)
连接蓄电池后、我检查了 Bat (引脚32)接收12.7V 电压的相应电源引脚、VCC (引脚26)在二极管 VSS (引脚9)的正向压降 接地后接收12.4V 电压。
但是、按下将电池12v 连接到电池组+的 WAKE 按钮后、不会发生任何情况。 我希望 LED 亮起或 PACK+变为12伏。
显示屏(引脚17)为~5V、将其下拉至接地不会执行任何操作、也不会尝试将 SYS_Present (引脚16)置于5V 并将其拉至 GND。
- 我想知道是否有引导 BQ4050 IC 的序列?
- 我是否必须先按下 WAKE 按钮来唤醒 IC?
- 或者、我是否必须确保 sys_present 为_? 电压、然后再将其拉低至 GND?
- 此外、如果有任何指示表明 IC 是否正常工作、
- 是否假设 LED 打开?
- 是否假设 pack +端为12v?
- 最后、我想知道原理图中的各种理由是否重要?
我仍在尝试获取评估模块和 EV2400、但它们目前缺货。
很抱歉、有很多问题、我们非常感谢您的帮助。
此致、