This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:小型 RX 线圈(作为 TIDA-00881)与所有 TX 线圈不兼容?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, TIDA-00881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570746/bq51013b-small-rx-coil-as-tida-00881-not-compatible-with-all-tx-coil

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00881

您好!

我使用 BQ51013B 制作了电路板。

所有原理图都以 TIDA-00881为基础。 我使用了相同的 Rx 线圈(Wurth 760308101214)、可以从参考设计复制线圈周围所有电容器的值。

但实际上、我的电路板不会被我拥有的 TX QI 发送器(最终产品)进行衰减。

也许,由于此 RX 电极小,它与所有 TX QI 发送器不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线圈应在 TI Qi 发送器上工作、此处就是测试该线圈的方式。
    检查线圈调谐、C1 / C2 / C6。 当安装在带电池的情况下并安装在 TX 线圈上时、Ls 线圈电感的值将发生变化。 请参阅数据表中的第9.2.1.2.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该购买哪种 Tx 评估模块才能测试我的设计?
    是否仅需要 TX 评估模块? 或 Rx 部件可以有用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的问题与以下文章非常相似: https://e2e.ti.com/support/power_management/wireless_power/f/693/p/329192/1149091#1149091

    但我已经在使用零售 Qi 充电器。

    以下是我的信号的一些屏幕截图:

    AC 之一:

    和 RECT (这与另一个帖子完全相似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabien

    第一个示波器屏幕截图显示频率为175kHz、这正是我对数字 ping 频率的预期。  2ed 示波器快照显示了每500ms 执行一次数字 ping 操作、持续时间为80mS、这也是我对 TX 的预期。  现在、在 RX 侧、这应该生成足够的电压来超过 V-RECT 上的 UVLO 并启动 RX、通常为2.7V。

    V-RECT 处的电压看起来接近但不足以启动 RX。   问题可能是线圈或线圈调优。  在测试过程中、缩短 RX 和 TX 线圈之间的距离、以查看它是否会启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试它、但 RX 和 TX 已经非常接近。 我的所有屏幕截图都是在我的一侧(RX)完成的。

    线圈是 TIDA-00881引用的线圈、线圈调优也来自该源。 在我的板上、此调优可能不完全正确。
    因此,调节可以是交流电和 RECT 引脚上的低电压源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使每个线圈真正靠近(按下它们),我成功(有时.... 实际上有时)使 RECT 建立的时间非常短。

    通过按 COIL (线圈)提高 RECT 上的脉冲电压:

    有时… 建立了 RECT,简单地说:

    那么调优问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来更好、我们看到电压更高、5V 范围足以超过 UVLO。 另外、中大约40mS 的脉冲噪声是 RX 发送信息的第一个数据包。 但 TX 未解码、数字 ping 未扩展。 我们可以看到下一个示波器捕获开始了功率传输。

    我将研究 RX 线圈调优、关键是 TX 线圈上位置的 RX 线圈电感值、在 RX 情况下、这是 Ls 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的一些调查新闻。

    使用更大的线圈时、可以更轻松地建立电源。  

    但我想我还有另一个问题。

    因为输出电压已设置为5V。 电源立即停止、因此 VRect 也在下降。

    请参阅下面的屏幕截图。 黄色是 Vrect、蓝色是 Vout。 什么可以解释 Vout 上的 thiis 问题?

    但有时问题不是两个信号之间的同步。 在下一个屏幕截图中,Vrect 保持了一点(这次 Vrect 是蓝色的,Vout 是黄色的……)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在努力寻找我的 TIDA-00881克隆为何无法正常工作...

    这里是一个在 frist 线路上工作的接收器(Vrect 和 Vout)的屏幕截图、而在第二个线路上是接收器...

    Vrect 看起来真的不同,不是吗? 为什么我的 Vout 早已建立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有几件事正在发生。 Vrect 电压为7V、数字 ping 为175kHz、为高电平。 对工作点进行的调优很少、并启用5V 输出。 但是、在启用输出 TX 关闭后不久、我们会在 V-rect 上看到一个脉冲、该脉冲可能是结束功率传输(EPT)。
    加电后、以下几项将触发 EPT:
    1) 检查 TS-CTRL 连接、10k 电阻器接地是否正常
    2) EN1 / 2应接地
    3) AD 引脚应接地
    4) 可能是 ILIM/FOD 连接或电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干得不错。

    问题出在 TS-CTRL 连接上。

    与热敏电阻并联的电容器似乎给这个2函数引脚带来了一些问题。

    通过移除 C21、现在一切正常。

    但是… :-)(所有的都可以、因为有一个更大的线圈是所需的线圈。

    我的小线圈(Wurth 760308101214)的问题一直存在:共振不足。

    但线圈周围的所有 Capa 完全是 TIDA-00881上使用的、使用相同线圈的参考设计!

    我具有完全相同的值,请参阅以下内容: