主题中讨论的其他器件: TIDA-00881
您好!
我使用 BQ51013B 制作了电路板。
所有原理图都以 TIDA-00881为基础。 我使用了相同的 Rx 线圈(Wurth 760308101214)、可以从参考设计复制线圈周围所有电容器的值。
但实际上、我的电路板不会被我拥有的 TX QI 发送器(最终产品)进行衰减。
也许,由于此 RX 电极小,它与所有 TX QI 发送器不兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 BQ51013B 制作了电路板。
所有原理图都以 TIDA-00881为基础。 我使用了相同的 Rx 线圈(Wurth 760308101214)、可以从参考设计复制线圈周围所有电容器的值。
但实际上、我的电路板不会被我拥有的 TX QI 发送器(最终产品)进行衰减。
也许,由于此 RX 电极小,它与所有 TX QI 发送器不兼容?
大家好、我的问题与以下文章非常相似: https://e2e.ti.com/support/power_management/wireless_power/f/693/p/329192/1149091#1149091
但我已经在使用零售 Qi 充电器。
以下是我的信号的一些屏幕截图:
AC 之一:
和 RECT (这与另一个帖子完全相似)
你好 Fabien
第一个示波器屏幕截图显示频率为175kHz、这正是我对数字 ping 频率的预期。 2ed 示波器快照显示了每500ms 执行一次数字 ping 操作、持续时间为80mS、这也是我对 TX 的预期。 现在、在 RX 侧、这应该生成足够的电压来超过 V-RECT 上的 UVLO 并启动 RX、通常为2.7V。
V-RECT 处的电压看起来接近但不足以启动 RX。 问题可能是线圈或线圈调优。 在测试过程中、缩短 RX 和 TX 线圈之间的距离、以查看它是否会启动。