This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:UCC27201A-Q1器件的寄存器问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1, UCC27201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569258/ucc27201a-q1-reg-issues-with-ucc27201a-q1-part

器件型号:UCC27201A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27201A

尊敬的所有人:

我的一位客户将 UCC27201A-Q1器件用于电池测试仪产品、由于具有散热焊盘的 UCC27201A-Q1、他们面临一些问题。  

长期来看、IC 变热、出现故障。 想知道散热焊盘是否有任何问题。

 2.如果此同步降压转换 器的输出端接非常小的电阻(例如电阻为40m Ω 的完全导通 MOSFET)、则高侧 MOSFET 的栅极会消耗1.8A 等大电流。 无法确定这种行为。

请您提供反馈意见。

Rgds、

Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    我已要求我的一位车手团队同事研究您的问题。 您应在第二天或第二天内收到回复。

    谢谢、
    Bernard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aravind、

    我是栅极驱动器组的应用工程师。 您描述的行为并不常见。 为了更好地诊断您遇到的问题、我想询问有关您的实施情况的一些信息:

    A.如何使用 UCC27201A-Q1? 从您的项目符号#2中可以看到、它可能是在驱动同步降压转换器。 请确认。
    b.参数是什么- VDD、频率、负载 MOSFET 等 提供原理图非常有用。
    c.设计是在印刷电路板上实现的、还是这种手工布线/面包板?

    关于您的两项:

    1.以上问题的答案应能帮助我了解可能的发热来源。 在启动时间和器件发生故障的时间之间、运行条件是否有任何变化? 我注意到你提到的长期运行时间是多久? 器件会随时间变热、还是在故障发生之前突然变热? 散热焊盘用于栅极驱动器的散热。 正确连接到 PCB 上的铜接地层将极大地提高热性能。

    如果降压转换器的输出通过40m Ω 等小电阻接地、则通过高侧 MOSFET 消耗的电流非常大是合理的。 每当高侧 FET 导通时、都会通过 FET 的 Rdson (通常非常小)和40m Ω 电阻器创建一条到 GND 的极低阻抗路径。 请告诉我有关您对该电路的期望的更多详细信息、以便我可以帮助进行调试。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。 请按以下方式查找回复

    UCC 正在驱动同步降压。

    2. VDD 为12V、频率为33kHz、使用的 MOSFET 为 IRF150n 或 STW40NF20 (与所附的原理图不同)。

    电路在 PCB 上。

     

    我们已经尝试将 HI 和 Lo 侧的栅极电阻从4.7欧姆变为1K。

    栅源电阻为10K。

    未组装缓冲器。  

    根据原理图其余所有内容。

    附加原理图以供进一步参考。

     

    Rgds、

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind、


    感谢您提供更多信息。 原理图对我来说是正确的。 出于可靠性的考虑、我建议您将 C103更改为更高的额定电压分量、但这不应是您报告的过热问题。 我会要求我的一位同事也去看一下、再看一下。

    输出端的 FET 是否打算通过其体二极管传导至负载? 我认为这本身没有问题。 但是、您提到了安装该 FET 时的高电流。 请确认:如果与 FET 不同、存在与负载的直接连接(短路)、则不会观察到相同的行为。

    在启动时间和器件发生故障的时间之间、运行条件是否有任何变化? 我注意到你提到了一个长期的运行时间是多久? 器件会随时间变热、还是在故障发生之前突然变热?

    我会看到的其他地方是 VDD 和 HB 电源。 当您使用示波器进行检查时、它们是否保持稳定、或者是否波动? 需要通过在低侧 FET 上切换来定期重新分配 HB 电源。

    最后、请查看驱动器 IC 的布局。 电源板是否通过宽铜迹线连接到 PCB 接地层以进行散热? 请随意分享该部分布局以供回顾。

    请告诉我上述项目和/或您可能拥有的任何其他更新、以便我们可以继续进行此调试。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请在下面查找您的问题的回复。

     输出端的 FET 是否打算通过其体二极管导入负载?  

    的。

     

    但是 、您提到在安装该 FET 时会出现高电流。 请确认:如果与 FET 不同、存在与负载的直接连接(短路)、则不会观察到相同的行为。
    与其他 MOSFET 也一样。  将在输出短路时测试和恢复电流。


    3. 在启动时间和器件发生故障的时间之间,运行条件是否有任何变化? 我注意到你提到了一个长期的运行时间是多久? 器件会随时间变热、还是在故障发生之前突然变热?

    它主要用于为电池充电。 具体取决于电池状态。 它逐渐变热,有时会变热,然后就会爆炸

     

    其他地方是 VDD 和 HB 电源。 当您使用示波器进行检查时、它们是否保持稳定、或者是否波动? 当降压转换器运行时、看到大约300mV 的纹波。

     

    HB 电源需要通过打开低侧 FET 定期刷新。

    请详细说明问题以提供建议

     

    6.最后、请查看驱动器 IC 的布局。 电源板是否通过宽铜迹线连接到 PCB 接地层以进行散热? 请分享布局部分以供查看。

    将很快共享布局

    Rgds、

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    还随附了充电器降压布局、以供您参考。

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    我是驾驶员组的系统工程师。
    您是否已向 TI 提交了任何故障器件的 FA?
    如果没有,我建议这样做。
    功率 MOSFET 是否在驱动器出现故障时发生故障?
    该系统是投入生产并在现场部署、还是原型?
    您能告诉我们已经使用了多少个驱动程序、其中有多少个驱动程序失败了吗?
    它们是否都以相同的方式失败了?
    功率级的运行不应影响驱动器功率
    损耗。 即使您对输出短路、占空比也可能会发生变化、但我相信您将具有最大和最小占空比钳位。
    如果可能、在输出短路或负载严重时、获取 HO、HB (使用差分探头以 HS 为基准)、LO 和 VDD 的波形。
    我相信 Daniel 已经研究过这一点、但我也要研究一下驱动器可能出现的功率损耗。
    您可以正确地对驱动器及其周围的电路板区域进行热电偶测量。 这样、我们就可以比较理论温升和实际温升。
    让我们继续调查。

    此致、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arvind:

    是的、我们大致计算了功率损耗、结果不多。
    让我们看看波形、看看我们是否能找到一些东西。

    此致、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh、Daniel:

    请在下面找到所需的回复、请告知您宝贵的反馈。

    功率 MOSFET 是否在驱动器出现故障时发生故障?
    是的、大多数高侧 FET 发生故障、有时甚至是低侧。

    这是现场系统还是原型系统?
    目前、它处于构建阶段、并在实验中进行处理

    您能告诉我们已经使用了多少个驱动程序、其中有多少个驱动程序失败了吗?
    很多司机,可能超过25人!! 出现故障。 我们只有两个电路板可以正常工作。 同样、到目前为止、大约30个 MOSFET 可能出现了故障。

    它们是否都以相同的方式失败了?
    是的。 它们会变热并弹出。

    功率级的运行不应影响驱动器功率
    损耗。 即使您对输出短路、占空比也可能会发生变化、但我相信您将具有最大和最小占空比钳位。
    我们有占空比限制。

    必要的波形以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    感谢波形、但我看不到每个波形的标签、因此我不能说什么。

    如果您从未遇到过只有驱动器发生故障的情况、那么功率 MOSFET 很可能会首先发生故障、这会使驱动器随它一起发生故障。

    此时,我们应尝试消除这一进程。

    一个想法是、您使用其输出端的容性负载(基于所用 FET 的栅极电荷)单独测试驱动器、并查看驱动器是否出现故障?

    对于该测试、您可以保持所有其他测试条件相同、例如频率、占空比、环境温度、电路板、 等等...

    我希望我们能够开始消除各种可能性。

    如果有一种方法能够以可控的方式重现故障、我们可能需要在故障发生之前获取各种信号的波形。 我们可以在系统发生故障之前将其关闭。

    此外、请提供波形的标签。

    此致、

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        尊敬的 Ritesh:

    请查找随附的带标签的波形。

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    波形看起来不正确。

    例如、LO 和  VDD 的刻度显示为5A/div、除非我缺少某些东西。

    该值应为 V/div。

    我还会看到 LO 的一些负振幅。 LO 绝不能在如此长的时间和如此大的振幅内变为负值。

    我还看到 VDD 正在降低。 它不应该是这样的。 VDD 必须恒定。

    HB 似乎是5V。 这是你所期望的吗?

    您是否使用差分探针测量了 HB 相对于 HS 的精度?

    HO 还显示 a/div。 应为 V/div。

    此器件已损坏或电路板上存在重大错误。

    正如我先前建议的、您是否只使用驱动器(以及相关的偏置)进行测试、该驱动器上具有容性负载。

    我认为电路板上还有其他问题。

    如果您愿意、您可以共享完整的系统原理图以查看是否有任何问题。

    请告诉我波形、以便我们进一步讨论。

    谢谢、此致、

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritesh:

    请查找随附的波形、 请查看和 advise.e2e.ti.com/.../WAVEFORMS.docx 

    黄色-电压波形

    绿色-负载电流

    Rgds、

    Aravind。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    波形仍然存在一些不一致或问题。

    例如、第一个波形显示了一些脉冲跳跃、但情况不应如此。

    第二个波形显示它以 HS 为基准、但观察 V/dv、它似乎以接地为基准。

    电路板上似乎也有很多噪声。 HS 平面不应位于电路板中的任何平面上。

    驱动器需要尽可能靠近功率 MOSFET、具体而言、输出环路长度(LO 至 VSS 和 HO 至 HS)需要尽可能小。

    从前3个波形中也可以看出存在一些交叉传导、LO 在 HO 导通时开启。

    这可能会导致过热并最终导致故障。

    要解决此问题、需要改进布局。 输入滤波也可能有所帮助。

    当栅极电阻器更改为1k 时、我不知道为什么高侧栅极电压在不同负载下是不同的。 轻负载时 VGS 为5V、但15A 时变为12V。

    不应这样做。

    我建议增加 VDD 电容、让我们假设10uF、并将 HB 电容增加到1uF、然后观察行为。

    还建议为 VDD 和 HB 放置高频滤波电容器。

    我还建议您获取一些 UCC27201A 的新样片、以排除错误批次。

    如果您的客户可以向我发货、我可以尝试在我的实验中查看它。

    如果可能、最好与客户进行 WebEx 和电话会议。

    此致、

    Ritesh