This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:关于 TPS40210-Q1的 SS 信号上升时间

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588800/tps40210-q1-about-the-ss-signal-rise-time-of-tps40210-q1

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

您好!

客户测量了实际器件以检查 TPS40210-Q1的 SS 信号上升时间。
(请参阅随附的文件)

结果、
经证实,这一上升幅度大约为 VDD→BP→SS。

数据表的图22显示了 TPS40210器件的 SS 引脚功率上升时间。
但是、未提及有关客户咨询的信息。

1) 1)您是否会提供从 VDD 电压上升到 SS 引脚电压上升的时间?
(客户希望知道所附文件的红色箭头时间)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究这个问题。 很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户期待您的回复。
    我期待你尽早收到你的友好答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    似乎要花很长时间才能得到最后的答案。 我现在可以告诉您的是、当 BP>1.4V 时、TPS40210的内部 BP 稳压器打开。

    通过减小 BP 电容器、可以减小 VDD 至 BP 的上升延迟。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    获得此答案需要多长时间?
    (我必须将情况告知客户。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      当 BP<1.4V 时、大约需要 CBP * 1.4/340u [秒]

    谢谢