This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:关于 VDD 引脚的电源电流

Guru**** 2862500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591505/tps53318-about-supply-current-of-vdd-pin

器件型号:TPS53318

客户对 TPS53318的要求、VDD 电源电流增加10mA。  

(数据表为590μA μ A)

如果有原因、请告诉我。

(12Vin⇒1.1Vout)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表规格适用于非开关条件。 内部 FET 栅极驱动电路由 VDD 供电。 如果 TPS53318调节输出电压、则内部 FET 将切换、VDD 电流将更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John-San

    感谢您的快速回复。

    此外、Webench 是否考虑了 VDD 电源电流?
    我认为、如果 webench 没有考虑12Vin⇒1.1Vout/1.6A 时的 VDD 电源电流、实际效率将降低5%~。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 Webench 的内部细节并不是100%肯定。 我可以合理地确定、Webench 效率与使用优化算法的 EVM 工作台效率测量值紧密匹配。 我怀疑它们在效率计算中使用数据表 VDD IQ、而不会增加开关电流分量。