This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:I LIM 规格6至16us 的问题

Guru**** 2514305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566396/tps25921a-issue-with-i-lim-spec-6-to-16-us

器件型号:TPS25921A

您好!

我们在许多设计中使用该器件。 工作正常。   TPS25921A

但是、在最坏的电路分析过程中、I LIM 电流  6uS 到16uA 的宽范围 (数据表第5页) 会给我们带来问题。  如果不进行重大更改、我们将无法满足我们的最小电流限制要求。

根据  您的应用手册、我们使用了10.73 UA 作为电流限制设定点。

我们的问题是这个。

我们仅在-20°C 至+85°C 的温度范围内使用该器件   

在此 温度范围内,I LIM 的容差是多少?  您是否有任何书面材料会显示此 I LIM 电流更严格的容差。

是否有显示此信息的图形??  也许 I LIM 与温度间的关系?

目前 、这种宽容差正导致一个主要问题、即我们无法在没有变更的情况下发货。

谢谢、

Ron DeFlora

Telphonics Corporation

纽约亨廷顿/ 纽约法明代尔

电子邮件 :deflora@telephonics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    欢迎使用 e2e! 我将把这个主题移至合适的论坛、以便我们的一位工程师能够尽快回答您的问题。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的联系。

    您的应用的最低电流限制要求是什么? 您希望允许加载输出电流限制操作的最大电流是多少?

    请分享原理图。 如果是机密信息、您可以通过 rakesh.panguloori@ti.com 向我发送

    数据表中的图11显示了整个过程、电压和温度变化范围内的电流限制精度。 例如、在1A 电流限制设置下、变化为+/-6%。  

    谢谢、此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    因为我们正在离线查看原理图。 我想关闭这个线程。
    如果您有任何疑问、请返回

    谢谢
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢后续行动。

    我们确实有一个问题 、因为我们有4个不同的电流限制电平。

    1.1安培

    0.9安培

    0.4安

    0.25安培

    根据该图、 对于0.25安培的电流限制设置点、似乎没有容差数据。

    对于其他3个、我们可以接受该图作为最坏情况下的容差。

    谢谢、

    Ron DeFlora

    电话公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    请使用数据表第5页中的0.25A 容差数据。 该图基于相同的数据绘制。

    0.25A 时的容差不好、为+/-55%

    此致、

    Rakesh