This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A-50:LP2985A-50、输出电压偏差如何?

Guru**** 2324880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565546/lp2985a-50-lp2985a-50-how-is-the-output-voltage-deviation

器件型号:LP2985A-50

尊敬的专家:

我的客户想要了解 LP2985A-50的输出电压与负载电流间的关系图。

在客户的应用中存在问题,可能是由于输出电压精度不够。

首先、他希望确认电压偏差与负载电流的数据。

如果您有、可以发送吗?

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    根据数据表规格、器件应具有1%的初始容差、但在温度和负载条件下、最大精度应为3.5%。  

    输出的变化是否超过此3.5%?  

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    感谢你的答复。

    首先、LP2985A-50具有2.5%的容差。

    输出电压可能不会超过、但客户的应用。

    因此、他尝试更改电路的规格、这是器件的实际数据所必需的。  

    他想知道输出电压与负载电流或输出电压分布的关系。  

    请给出建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    是的、在25°C 时、器件在整个负载范围内的初始容差为2.5%。

    在负载为1mA 至150mA 且温度处于整个范围内的情况下、稳压器的精度为3.5%、而在25°C 时精度为2.5%。

    我们无法提供输出电压分布数据、但您是否在寻找典型的负载调节类型规格?
    如果是、我需要几天时间来收集这些数据。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael

    感谢你的答复。

    您能否发送数据?

    因为客户需要确认分销数据、因为很容易解释公司内部。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将无法提供任何分布数据、但我可以测试一些样本的负载调节。
    请留出几天时间来收集负载调节数据。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    感谢你的答复。

    我明白了。

    我期待您的负载调节数据。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael

    您提到了负载调节的数据测量。

    情况如何?

    我很期待获取数据。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    我在收集数据时遇到了一些问题。 请多花几天时间收集这些数据、但请注意、我正在收集这些数据。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    感谢你的答复。

    我知道您正在收集数据。

    我很期待您的回答。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    感谢您的耐心等待。 我能够收集数据、并附上了4个样本的典型负载调节图。

    请参阅以下数据。 请注意、该数据是典型数据、不能保证器件性能。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    感谢你的答复。

    这是一个完美的数据。

    我将向客户发送一个问题、并考虑继续使用 LP2985A-50。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一