This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:使用 TPS2115在 AC 和 USB 之间切换电源

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS2115, TPS2115A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569382/tps2115-using-tps2115-to-switch-power-between-ac-and-usb

器件型号:TPS2115
主题中讨论的其他器件:TPS65217

您好!

在我们的电源架构中,我们有 TPS65217和 TPS2115。

我们使用 TPS65217在 AC 和 USB 之间切换、但负载仅为 AM355x 处理器和 DDR。

但对于外设(由于负载电流更高)、我们使用 TPS2115电源多路复用器在交流和 USB 之间进行切换。 此电源方案中是否存在任何风险? 。 我们能否从 TPS2115获得与从 TPS65217获得的相同的实时开关?

谢谢、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您的 AC 和 USB 电源轨有哪些电压? 此外、预期负载的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    交流电压和 USB 电压均为5V。  负载电流约为1A。

    VDD_5V ->来自交流壁

    USB_DC ->来自 USB 连接器

    一个或两个电源都可以存在、我们希望优先选择 VDD_5V。 原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    在这些条件下、我发现使用 TPS2115A 没有问题。
    请注意、我们建议使用 A 版本、因为它的数据表图6中显示的切换压降更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Darwin 在快速的时间内进行了评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们计划在自动开关模式下使用 TPS2115A、我们需要 IN1作为优先级输入。
    我们的原理图类似于数据表中的图14。
    数据表显示“电路会将 IN1连接至 OUT,直到 IN1的电压降至用户指定的值以下”。
    想知道如何为 IN1设置"用户指定的值"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahesh、

    根据真值表、只要 OUT 的电压高于 VIN2、它将为 VIN1。