This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:如何为使用 BQ51025的解决方案选择线圈?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51025, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587491/bq51025-how-to-chose-coil-for-solution-using-bq51025

器件型号:BQ51025
主题中讨论的其他部件:BQ51222BQ51003

尊敬的支持团队:

我正在设计 IP 高清摄像头、我想为 我的摄像头添加无线充电器功能。 我的摄像头非常小(45x45x29mm)、因此我必须 选择同样具有小尺寸的无线电源充电器接收器解决方案。  

我打算  将 BQ51025或 BQ51222用于摄像头。 但我对线圈(类型、尺寸、效率)没有更多的了解。 您能帮助我了解有关线圈的更多信息,以及如何为 相机选择最佳线圈(尺寸最小,但保持最佳性能)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,阮子
    线圈设计的一个良好起点是 EVM 上使用的线圈。
    请注意、bq51025是10W RX、此功率级别的线圈将更大。
    bq51222是5W RX、它可能小于10W、但会是一个大线圈。
    如果您需要更低的功耗、请查看 bq51003。