Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ51025, BQ51003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51025 主题中讨论的其他部件:BQ51222、 BQ51003
尊敬的支持团队:
我正在设计 IP 高清摄像头、我想为 我的摄像头添加无线充电器功能。 我的摄像头非常小(45x45x29mm)、因此我必须 选择同样具有小尺寸的无线电源充电器接收器解决方案。
我打算 将 BQ51025或 BQ51222用于摄像头。 但我对线圈(类型、尺寸、效率)没有更多的了解。 您能帮助我了解有关线圈的更多信息,以及如何为 相机选择最佳线圈(尺寸最小,但保持最佳性能)吗?