This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:有关 TPS65150上电序列的问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569604/tps65150-a-question-about-power-on-sequence-of-tps65150

器件型号:TPS65150

您好!

TPS65150能否实现低于上电顺序的功耗? 根据数据表、我们发现 VCOM 在 VGH 之后始终开启。  请帮助检查并提供一些建议。


非常感谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    我们正致力于此工作、并将很快为您提供反馈。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    正如您在数据表中看到的、默认上电排序为 VS ->VGL->VGH ->VCOM、但根据您的设计、您可以使用外部组件来控制此排序。 例如、我建议尝试在 VGL/VGH 和负载之间使用一个开关、此开关根据 VCOM 电平进行控制、这样 VGL/VGH 只在 VCOM 已经打开时才会被连接。 这样您就可以获得序列 VS->VCOM->VGL->VCOM。 BTW、这个想法与添加在典型应用电路中的外部电路相似(D/S 图36)。
    请告诉我这是如何实现的、或者您是否需要其他东西。

    此致、
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diaara、

    感谢您的建议。

    我们会让客户再次与面板销售商核实、如果需要特殊的加电序列、我们建议客户通过外部电路实现。

    请注意、

    Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    您是否从客户那里获得了信息?

    此致、
    Brigitte