This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:输入电流限制值 Idpm

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590615/bq24172-input-current-limit-value-idpm

器件型号:BQ24172

您好!

我的客户正在考虑 BQ24172的故障模式

在以下原理图上打开 R5时、输入电流限制值是多少安培?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    输入电流限制设置显示在数据表"9.3.4输入电流调节"中。

    如果客户仍使用10 m Ω 作为 RAC 并打开 R5 (ACSET 上拉至 Vref)、则输入电流限制将设置为高于正常运行(无法达到 IDPM)。 我们建议客户按照参考设计通过分压器设置输入电流限制。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann-San:

    感谢你的帮助。
    我们将识别您的意见并考虑故障模式。

    IDPM 没有最大限制。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    下面显示了一个 ACP-ACN 最大设置。

    如果我们使用10m Ω 作为 RAC、则输入电流限制可设置为20A。 它取决于不同的 RAC。 但是、使用这种真正的高电流值作为输入电流限制并不常见。

    我已使用 EVM 进行检查(输入电流不能高于8A)、如果 V_ACSET 变得更高、由于 EVM 板限制、输入电流限制将更高但不超过8A。

    此致、

    Ann Lien

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ann-San、

    感谢您的支持。

    >由于 EVM 板的限制,输入电流限制将会更高,但不会超过8A。

    此8A 限制是多少?
    因此、IDPM 是否没有最大限制?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    8A 限制是 EVM 输入电流最大值、您可以看到规格。 在 EVM 用户指南"1.5建议运行条件"中。

    正如我在上一个答复中提到的、bq24172具有 ACP-ACN 最大值、它可以在这个范围内运行正常的 IDPM 功能。 我们无法确保该范围内的条件。 在您的情况下、ACSET 上拉至 VREF、IDPM 值将为16.5A (RAC=10m Ω)。 但由于输入电流限制8A 的限制、我无法对条件进行仿真。 您有 bq24172 EVM 板吗? 我们建议您使用不同的 RAC 和 V_ACSET 来检查 IDPM 函数。

    此致、

    Ann Lien