This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /TPS63050:电流不稳定性

Guru**** 2323190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570871/webench-tps63050-current-instability

器件型号:TPS63050

工具/软件:Webench

你好!

我有一个包含降压-升压转换器 TPS63050的项目。

组件:

10uF 电容器- GRM219R61E106KA12D

1.5uH 电感器- SDE0604A-1R5M


问题:

纹波太高

-焊接后首次加电(PCB 仍然很热)所有工作正常、具有良好的纹波、电压和电流。 (负载为50欧姆且无负载)

在尝试一些散射测试后、我注意到电流增加(400mA、但仍然是3.3V-3.5V)、此时 TPS 的行为很奇怪。 我觉得这很奇怪 、因为我 检查了电感器、电容器和布局五次。 我甚至尝试更换 TPS、结果是一样的。 奇怪的是、TPS 只有 在电路板发热(发热)时才能正常工作。

请告诉我问题可能出在哪。 (是否使用热气焊接、也许我销毁了两块芯片?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿尔斯、

    WEBENCH 中组件的设计遵循数据表指南、因此我将其推荐给产品组的应用工程师、看看他们是否可以在此处找到可能的问题。 我们中的任何一方都将在此处回复、以获取更多信息或答案。

    此致、

    模块

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局不遵循数据表指南。 为实现可靠的设计、采用良好的布局至关重要。 尤其是对于开关稳压器、输入和输出电容应尽可能靠近器件放置。

    您申请测试的输入电压范围是多少?
    您的负载是什么?

    您有 TPS63050EVM 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabrina!

    很抱歉耽误你的回答。 它看起来布局很糟糕。 由于布局是固定的、我通过添加额外的10uF 电容器来解决了这个问题。  

    但为什么电流不稳定? 电压一直都正常。 这种额外的能量会在哪里产生?

    输入电压4V、负载50欧姆。