This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201 OCP 和短路保护序列以及有效时间问题

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568486/tps562201-tps562201-ocp-and-short-protect-sequence-and-active-time-issue

器件型号:TPS562201

TPS562201是否具有过流和短路保护测试波形和时间序列信息

我们需要遵守较短的测试时间和性能、谢谢。

数据表中没有此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    这是 TPS562201上触发 OCP 时捕获的波形。 断续时间大约为15ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:
    谢谢!
    您能不能帮助检查断续等待时间和保护启动时间的短时间。
    1.8ms 的断续时间是设计参数还是测试参数?
    该器件可以通过长时间高能量信息保持安全?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lanjie,

    测试了1.8ms 等待时间参数。 如果高能量信息意味着浪涌输出电流、是的、我们的器件可以承受。 LSF 将持续导通、直到电感器放电到低于 OCL 的电平。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:
    当输出短路时、器件响应保护功能的时间为反应时间,即从输出短路到芯片进入保护的过程,时间是固定的吗)μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    对於农历新年假期的回应较迟表示抱歉。 延迟时间是固定的、这里是数据表中的说明。

    最棒的

    Anthony