This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:有关 TPS65150的一些问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591311/tps65150-some-question-about-tps65150

器件型号:TPS65150

您好!

下面我有一些问题。

TPS65150是否存在 EMI B 类已知问题?

2. VGL 最小电压是多少? 如果我想将 VGL 设置为-7V、设置 R1=  865k、R2= 150k、对吧?

 

3. VGH 和 CPI 的电压电平是相同的?

4.如果 Vs=13.5V、我想将 Vcom 电压设置为3.8V、设置 R7=1276k、R8=500k、对吧?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JeffYC、

    不是我知道的、而是像任何直流/直流转换器一样、布局对于降低 EMI 很重要。

    请查看此应用手册:

    3、是的、它们之间只有一个晶体管。

    电阻器的比率需要遵循电阻分压器公式:(R7+R8)/R8 = 13.5V/3.8V。

    此致、
    Brigitte