This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:偏置电压连接

Guru**** 2604275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591130/tps74401-bias-voltage-connection

器件型号:TPS74401

尊敬的团队:

我使用 TPS74401RGWR 从3.3V 生成1.2V 电压、在这种情况下、我可以将偏置电压绑定到3.3V。

请查看我的设计。如有任何修改、请告知我。

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、  

    原理图看起来不错、只是当您连接到 BIAS 时、BIAS 引脚需要4.7uF 或更大的电容器。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的支持。

    此致、
    Prasanna G