This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:TPS53318输出电压低

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589287/tps53318-tps53318-output-voltage-low

器件型号:TPS53318

 您好!

 到 目前为止、在生产采用设计连接 TPS53318的器件时、707板中有15个在今年未能输出4.5V 电压。

我们从2015年起就推出了大约300个器件。

  我们有两个输出电压 电源和电池测试用例。

 与正常的4.5V 相比、输出电压低于1.3V 或1.3V 时发现故障。

 我能否获得一些改进方法、或者一些纠正所连接应用电路的提示。

 请参阅随附的电路和测试结果。

 谢谢、

 JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先看一下原理图、可以看到 ROVP 已打开。  如果不使用 ROVP、最好将其接地。  您能否发布一些显示输出电压未正确调节时工作情况的波形?  请包含 SW 节点波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    谢谢。 ROVP 接地、我将进行检查。
    客户正在检查更多故障器件、下周将所有器件带到我的办公室。
    我将进一步详细介绍波形、包括您需要的波形。
    如果您想窥视或查看其他地方、请告诉我。
    我想知道在哪里可以使输出电压变为低电平、
    我认为电容、电阻或转换器周围的其他变化可能会导致这种情况。

    重合。
    到目前为止、客户发现的14台设备出现故障、在53318、AZL4 E4上具有相同的字符。
    您能告诉我它们是什么样子的吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些标记是批次/生产日期代码。  我(或您)可以检查 ATSS 旅行者对其进行解码。  明天的日程安排很满、所以可能需要几天时间才能研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我们发现电路板上放置的错误组件无法正常运行。
    TPS53318跳闸和接地之间的电阻器。
    电阻为1.4k Ω、而不是140k Ω。

    您能告诉我、如果我们放置非常低的跳闸电阻器、会发生什么情况吗?

    小跳闸电阻1.4k Ω 会限制输出电流低于140k Ω,从而使输出电压降至1.xx 吗?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VTRIP 电压将远低于最小值。 我怀疑您的电流限制值非常低、并且可能无法预测。 我敢打赌、这是导致您的低电压的原因。 请告诉我 RTrip 的正确值是否可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您能不能告诉我您的建议、在我今晚仔细阅读数据表的同时、如何确定最佳的旅行。

    如果可以的话、您能告诉我电路板上为什么有如此低的 Rtrip。

    我想知道 是否打算 让这次旅行如此之低。

    如果您在我的应用电路方面发现任何更稳定的东西、请告诉我、以便进一步使用

    ROVP 接地。

    谢谢、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流限制由 RTRIP 电压设置。 VTRIP = RTRIP * 10uA。 当 TRIP = 1.4K 时、VTRIP 为14mV。VTRIP 的有效范围为0.4V 至1.5V、远高于14mV。 数据表第16页的第8.3.7节介绍了如何在提供输入电压、输出电压、所需电流限制、频率和电感值的条件下设置 RTrip。 我想、您的电路板上误安装了 RTrip 的低值。 您可能应该检查您的装配说明和 BOM 以查看您的文档中是否有任何错误。 否则、安装程序可能会出错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    应更改 RTrip 并在下周测试电路板。
    正如您提到的、VTrip 超出了安装在电路板上的建议范围。

    我根据应用电路和数据表进行了一些计算、如下所示。
    请检查是否有任何错误需要纠正。
    oout (LL)=1/2*L (2.2uH)*Fsw (500kHz)*((Vin-Vout)*Vout)/Vin = 0.4545 * 7.5 =3.4[A]
    RTrip 1.4K 的 IOCP、IOCP=1.4/12.3 + Iout (LL)= 0.113+3.4 = 3.5[A]
    RTrip 140K 的 IOCP、IOCP=140/12.3 + Iout (LL)= 11.38+3.4 = 14.78[A]

    电路板的平均电流消耗小于1.0[A]。
    RTRIP 1.4K 和140K 的设置之间的 IOCP 计算有很大差异、我想知道原因
    某些装置显示正常输出电压并保持正常工作、而某些装置不能正常工作。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压是多少?  是否有可能只有一些电路板具有错误值的电流限制电阻器?  允许的最小 Rtrip = 40k、最大 Rtrip = 150K。 超出这些范围的操作可能未定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    如上表所示、电路板的输入电压为53318的电压为12V。
    客户使用21V 电池来获取系统的直流输入电源和电池输出
    通过直流转换器并连接到53318降压至12V。
    53318输入电压电平保持12V、输出电压大约为1.3V 或更低。
    噪声振幅测量、下周将测量到53318输入频率。
    我将检查找到的每个电路板的电阻。
    您是否已经计算了当 RTrip 超出允许范围时发生的情况、即使它们未定义。
    什么是最佳的稳定 Rtrip 值。
    首选设置 RTRIP、低电阻或高电阻、我是否设置 VTRIP 1V。
    是 RTrip、只要 RTrip 处于40 ~ 150K 欧姆范围内、它就仅与到达 VTrip 的时间相关。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们定义操作的边界。  我们可能没有任何超出该范围的操作数据、例如1.4k Rtrip。  I (或您)可以计算正确的 RTrip 值。  我需要 Vin、Vout、Lout Fsw 和所需的电流限制跳变点。  我将为它构建一个 Mathcad 表。  请告诉我您的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您询问的参数如下所示。
    。 输入电压:12V、
    。 输出电压:4.5V,
    。 LOUT:2.2uH,Iout (max)可计算为7.5[A]
    。 Fsw:500kHz (RF 引脚断开)
    模式选择:自动跳跃(100k Ω 至接地、Rmode)

    1.您能告诉我选择 RTrip 作为低电阻还是高电阻的优缺点吗?
    RTRIP 似乎决定了时间或基准电压。
    根据数据表中的方框图、我认为 Rtrip 决定了 Vtrip、而 Vtrip 可能构成特定的功能
    通过 LL 的反馈激活 OCP、以便在 LL 更改结束时触发 OCP 或其他操作
    从特定状态开始。
    2.我不熟悉"电流限制跳变点"的表达式。 对我来说、旅行意味着"去某处"。
    它是指电流限制触发点吗?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在今天晚些时候进行计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、

    我有一些数字。 TPS53318使用"谷值电流限制"。 也就是说、它会在"关断"期间感测低侧 FET 中的电流。 即高侧关闭、低侧打开时。 在此期间、开关电流正在下降。 如果电流在关断时间结束时高于限值、低侧开关将保持导通状态、直到电流低于限值、然后下一个开关周期开始。

    TPS53318支持0.4V 至1.5V 的 VTRIP 电压。ITRIP 电流为10uA、因此 RTRIP 的最低值= 0.4/10E-6 = 40k、最高 RTRIP = 1.5/10E-6 = 150K。这些值对应于最小3.252A 和最大12.195A 的谷值电流限值。 这由等式3中的第一个项表示。 负载电流限制是谷值电流限制加上电感纹波电流的一半。 这是以 eq 3为单位计算得出的值。 我也发现了一个错误。 RTRIP 值应以欧姆为单位、而不是以千欧为单位。

    因此、对于您的情况、如果您希望最大负载电流为7.5A、通常会将电流限制设置得稍高于该值。 可能是8.5A
    这将得出88.7k 作为最接近的标准值。 如果您需要不同的电流限制、EQ 为 RTrip =(输出负载电流限制-电感器 p-p 电流/ 2)* 12.3E3。 希望这能解答您对此的所有问题。 我还在等设计师回来、想知道 Rtrip 非常低的后果、但无论如何、你不应该这么做。 将其保持在上面的最小值和最大值之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     我 对客户提供的20个部件的 RTrip 进行了1.5K 至140K 的更改。

     结果。  9个设备正常,11个设备仍无法按预期工作。

     我将在您下冰时为这11个装置更改 RTrip。  如果您有82K 和91K、您能告诉我首选哪个电阻器吗?

     我对我的电路做了一些总结。

     1)输入电压:12 [VDC]

     2)输出电压:4.5 [VDC]

     3) 3)要使能的电流、Ir569 = 12-5.196/200K = 34.02 [uA]、我认为 漏极电流 有足够的裕度来使能。

     4) 4) Vreg 和 PGOOD 的电阻器为100K、与 数据表中的典型应用电路相同。

     5)开关频率:500 [KHz ],RF 打开。

     6) 6) ROVP 未激活、引脚 ROVP 开路。

     7)操作模式:自动跳跃、启动时间1.4 [MS]

     8) VBST:100 [nF], 与数据表中的典型应用电路相同。

     9)问题

        。 RTrip: 当器件设置的值非常低时,CAN RTrip 可能会损坏器件,就像我设置的1.5K 一样。

        。 您能告诉我如何计算输出电压 Vout 吗?

         。 您能给我解释 一下下面捕获的电路吗 ?  电阻器和电容器的工作原理和

          如果我针对其他情况进行设计、如何设置这些组件值。

     谢谢、

     JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    140k 的 RTrip 将导致接近最大电流限制设置。 82k 或91k 将导致较低的值、6.67A +ILP-P/2或7.4A + ILP-P/2。 您应选择略高于(可能为20%)最大负载电流要求的电流限制。

    1.不确定是否因 rtrip 的值过低而损坏 IC。 很可能未对 IC 进行远超范围的极低 RTRIP 值测试。
    2.通过电阻分压器设置输出电压。 VOUT =((RtoP/Rbot)+1)* Vref。
    该 RC 电路用于纹波注入。 使用低 ESR 电容器时需要使用该电容器。 对于电解类型、有足够的纹波使磁滞关断时间比较器能够使用外部纹波注入。 请参阅数据表中的第8.3.13节以及图中所示的原理图。 45.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     我对15个新电路板进行了测试、15个电路板中的1个电路板无法输出4.3V 电压(该电压来自您给出的计算)。

     我认为 、降压转换器甚至 在新电路板上都无法保持4.3V 的输出电压。

     我发现 AZL4 E4具有相同的标记。

     我想以后可以联系一点、因为我需要在 下个月准备检查。

       我必须准备好45个单元并 通过检查。

     谢谢、

     JC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单个单元具有什么电压? 开关节点是开关节点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查一些故障电路板的电压。
    请告诉我如何检查开关节点是否在切换。
    我有15块电路板、可以根据您的需求进行测试、但响应可以为您提供时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果开关节点正常运行、它将是 一个 D = Vout/Vin 的脉冲序列。  请检查一下。