This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS61032的输出电压不稳定

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568377/tps61032-output-voltage-of-the-tps61032-not-stable

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61230

您好!

我需要有关 TPS61032输出问题的帮助。 我们的目的是获得具有4.5V 输入的5V 输出。 我们在输出端需要的最大电流为1.6A。 为此、我们使用4.7uH 电感器和20uF 输出容量。

但输出电压不稳定。 在无负载的情况下、输入电压继续保持、输出介于4.82V 和5.13V 之间、且电压为4.98V。

在10欧姆电阻器负载下、输出电压介于4.54V 和5.72V 之间、平均电压为5.10V。 但是、当连接负载电阻器时、输入电压在3.61V 和5.12V 之间振荡。 输入电流在-0.83A 至2.43A 之间振荡。 我们检查不是限制电流的电源。 电源上还有2个10mF 的容量、但确实发生了变化。

我们如何稳定输出?

提前感谢您

Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请分享电感器和输出电容器的原理图、布局以及器件型号。
    升压转换器需要足够的输出电容器来实现稳定。 您可以在数据表中找到建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下:

    使用的电感器是 Wurth Elektronik 的74438356047、容量为 GRM219R61C103KA73。

    对于输出容量、我们在数据表中使用了以下公式(6):

     C_OUT = I_OUT *(V_OUT - V_bat)/(f * DeltaV * V_OUT)

      = 1.66 *(5 - 4)/(500 000 * 0.025 * 5)

      = 27uF

    在本例中、V_bat 电压不能低于4V、所需的最大电流为1.66A。 当我们在输出上添加10uF 容量时、振荡仍然存在。 在100uF 示例中刚才提到的数据表发现使用220uF、但我们的情况下、计算输出容量的公式是什么? 数据表中的另一项是必须使用最少22uF 的容量。

    当未插入 R 电阻器时、我们会得到以下信号:

    当在输出端插入10欧姆电阻器时、我们会得到以下信号:

    感谢你的帮助

    Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我回来找你一些消息。 我们在原理图中使用了哪个电容器值?

    此致

    Sebastien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉因为中国新年假期而迟到的回复。
    对于该器件、您应该使用一个小型陶瓷电容器和一个100uF 钽电容器。 纯陶瓷电容器可能会导致此器件出现不稳定问题、请参阅数据表第14页的说明。

    对于您的输入/输出条件、我建议使用 TPS61230而不是 TPS61032。 解决方案尺寸要好得多。