This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:电流限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS25910, TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570456/tps2420-current-limits

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件:TPS24750TPS25910

大家好、  

我的客户想知道是什么驱动了5A 电流限制。 他是否可以使用小于40.2mohms 的 Rimax 来获得高于5A 的 Iimax (来自数据表表表表2中的示例)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    欢迎使用 e2e! 我将把这个话题转到适当的论坛,以便我们的一位工程师能够尽快回答您的问题:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    欢迎使用 e2e!

    电阻器 Rimax 设置最大电流限制 Iimax。  不建议降低 Rimax 以推动更高的 Iimax、因为由于电流限制容差、某些器件的工作电压可能超出器件额定值。   

    您能否分享您的应用要求、工作负载电流、最大电流和持续时间

    谢谢、此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaime、

    在我看来、如果您尝试在建议的测试条件之外操作器件
    器件可能会因功率耗散过大而损坏。

    为了提供可靠的保护方法、我们使用的是低于 IIMAX (A)的 IFAULT (A)。

    此致、
    Janayya
    SPICE 建模工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    您是否能够从客户处获得信息? 最大负载电流要求是什么?
    请查看 TPS25910和 TPs24750/1器件、并告诉我您的反馈。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流为5A、我想这就是他关注电流限制的原因。 他研究了 TPS25910、并注意到 ICC 对于他的应用来说太高、并且 TPS的 Vin 太低。 他考虑的是19-21V 的输入电压。  

    TPS2421是否会为他提供最大5A 所需的额外空间?  

    谢谢、  

    Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    鉴于您的输入电压范围和 ICC 限制、TPS2420更接近您的要求。
    以检查我们如何支持这一点。 您能提供以下内容
    什么是稳态工作电流?
    2.您想要设置什么故障电流阈值?
    最大电流是多少? 它是您提到的5A 吗?
    TPS2420将保护哪种类型的负载?

    谢谢
    Rakesh