This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:无源平衡的外部 MOSFET 要求

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25310Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591184/bq76930evm-external-mosfets-requirements-for-passive-balancing

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:CSD25310Q2

您好!  

关于 BQ76930 EVM 上用于外部被动均衡的 MOSFET、器件规格(即 FDY1002PZ -双路 P 通道) 是否支持约1.1V 的低电池电压 (对应于近放电状态)、是否可以在此电压范围内驱动 MOSFET?

目的是在非锂离子电池上使用此硬件。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    EVM 上的 P 沟道 FET 是 CSD25310Q2和 TI 的 NexFET 技术。 请参阅 FET 特性。  VGS 与 Rds-on 曲线将具有详细信息。

    TXS

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次非常感谢。 因此、我能否向您确认用户手册的原理图不是最新的(图27、第45页)(附带了片段)、并且 EVM 使用单个 CSD25310Q2 P 沟道 FET、而不是所示的双路 FDY1002PZ。