This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:学习周期故障

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569509/bq27542-g1-learning-cycle-failure

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 BQ27542-G1电量监测计进行电池充电监测、并在学习周期中遇到问题。 下面是我完成的两项尝试。

在第一次尝试中、放电阶段成功完成。 我们一直在放松 在放松期间,经过一段时间后,我们收到一条错误消息“RUP_DIS/RDIS:Not Clear”,学习周期被取消。

第二次、充电周期完成后、在休息时间内失败。 在"更新的状态"中、它从04更改为05。 但我们遇到了错误:(VOK:不清零)。

请查找所附 图像以供参考。

请帮助了解发生此故障的原因。

我能否得到整个过程的确切流程。 下面提到的是我已经完成的流程。

  1. 选择化合物 ID (选择默认值)
  2. 校准(CC 和电压)
  3. 设置参数 Q & A
  4. 启动寄存器记录和数据存储器记录。 (注意到有时不会进行日志记录。 有时、如果启用了日志记录、则学习周期不会开始)
  5. 开始学习周期。 观察到无论我使用的负载是多少、放电始终在大约800mA 的电流下发生。  

请更正我所遵循的程序是否错误。

此致、

Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 底部的状态栏指示与 EV2x00和/或 EVM 的连接存在问题。 您的 PC 是否在长时间周期内进入睡眠模式、或者 USB 连接是否发生了什么情况? 请在禁用 PC 电源管理的情况下尝试此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已尝试上述解决方案、但问题仍然存在。 这一次有点不同、 学习周期(放电)启动、负载连接、但显示了这种情况

    周期状态:"放电模式-立即连接负载"。 电流表也不会朝-ve 方向移动。 它卡在0。 在另一个电路板上、无论连接放电负载如何、仪表都卡在+28mA。 请找到所附的屏幕截图。 对此有任何输入吗?

    谢谢、此致、

    Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用外部电流表测量实际负载电流。 还要检查是否出现通信错误(请参阅状态栏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我建议您独立于学习周期插件来执行您的学习周期。 我收到了有关该插件的投诉、该插件导致 bqStudio 只需按照我们在线提供的任何学习周期应用手册执行操作。
    -Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    学习周期仍在不同阶段失败。

    请查找随附的每个阶段的屏幕截图、这些屏幕截图从周期开始。

    以下是我尝试过的步骤。

    化学 ID (默认为已使用)

    2.校准(CC 和电压)

    参数 Q 和 A.

    4.学习周期-放电。 --> RUP_DIS = 0,VOK =1,QEN = 0。 在“数据内存”-->“更新的状态”--> 04。

    5.学习周期-放松

    5、使能

    6.学习周期-充电  

    7.学习周期-放松-->只需几秒钟即可完成放松时间。 不知道原因。

    8.学习周期- 放电 --> RUP_DIS = 1,VOK =0,QEN=0。  

    9.学习周期-放松。

    因此、如果我们查看寄存器状态、就会发现不是 expected.e2e.ti.com/.../After_5F00_Calibration.zipe2e.ti.com/.../After_5F00_Learning_5F00_Cycle_5F00_Started_5F002800_Discharging_2900_.zipe2e.ti.com/.../After_5F00_Learning_5F00_Cycle_5F00_Started_5F00_2nd-time_2800_Discharging_2900_.zipe2e.ti.com/.../Parameter_5F00_Q_2600_A_5F00_Details.zipe2e.ti.com/.../After_5F00_Parameter_5F00_Set.zip 的情况

    请查看并帮助我了解发生此故障的原因。

    此致、

    Vipin N N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vipin

    您必须首先识别您的化学 ID。 默认化学 ID 可能与您的电池不匹配。 请使用 TI.com 上的 gpchem 进行此操作。 它有足够的准则

    此外、请遵循随附的指导原则执行学习周期。

    e2e.ti.com/.../8154.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    谢谢

    Onyx