This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:STAT1 &放大器、STAT2引脚和热性能方面的一些问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590943/bq24070-some-issue-about-stat1-stat2pin-and-thermal

器件型号:BQ24070

大家好:

 当我连接输入电压(5V) 且没有电池时、 系统的电流为0.089A。 两个 LED 正在闪烁。 我触摸芯片感觉很热。

 当我插入电池时、转换器电流最初为1.5A。 半 分钟后,电流将降至0.7A。 PCB 的温度约为80度。  

 我对这个芯片感到困惑...

图片是我的原理图。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常情况下、充电器不应像您的充电器那样热。 请更换您的 IC 以再次进行测试、此外、请测试每个引脚以检查是否发生短路。